In einigen Anwendungen, wie zum Beispiel in Fahrzeugen oder in Fällen, in denen nur eine Batterie als Spannungsversorgung zur Verfügung steht, wird ein Ausgangssignal benötigt, das mit geringer Leistung betrieben werden kann, um eine lange Betriebszeit zu …
Suchergebnisse für „Analoge Ausgangssignale“:
CANopen: digitale statt analoge Signale
Markus HeidlIm Gegensatz zu einem analogen Signal, das als physikalische Größe kontinuierliche Werte annehmen kann, besteht ein digitales Signal aus diskreten Werten. Mir persönlich kommen dabei immer lange Zahlenreihen aus Nullen und Einsen in den Sinn, die durch den Raum …
Mechanische vs. elektronische Druckschalter: Einsatzbereiche
Enrico BossartWann sollte man sich für einen mechanischen Druckschalter und wann eher für einen elektronischen Druckschalter entscheiden? Jedes Schalterprinzip bietet Vorteile, aber auch Einschränkungen. Unterschiede bestehen unter anderem auch im Einsatzbereich von mechanischen …
Wie wähle ich eine Barriere für einen eigensicheren Drucksensor aus?
Stefan HeuselIn Europa müssen Anlagen oder Maschinen, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, die Richtlinie 94/9/EG ATEX erfüllen. Daher dürfen Drucksensoren oder andere Messgeräte, die nach ATEX zugelassen sind, sofern sie die Schutzart Eigensicherheit …
Unterschied 4-20 mA in 2-Leiter und 3-Leiter bei Drucksensoren
Michèle BeyerWorin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Ausgangssignal 4-20 mA in 2- und in 3-Leitertechnik? Ganz praktisch lässt sich diese Frage am einfachsten aus Sicht des Anwenders beantworten: Ein Ausgangssignal in 2-Leitertechnik bedeutet: einen …