Hallo zusammen,
auch in diesem Jahr fand wieder die sogenannte WIKA-Live Woche statt. In dieser Woche besuchen uns Schulen aus der Umgebung, um den Industriebetrieb WIKA „von innen“ zu sehen und verschiedene Berufsbilder besser kennenzulernen. Traditionell kümmern sich die Auszubildenden des ersten und zweiten Ausbildungsjahres um die Vorbereitungen sowie die Betreuung der Klassen während der WIKA-Live Woche.
Insgesamt erstreckte sich WIKA-Live über eine Fünftagewoche. An jedem dieser Tage kamen jeweils drei Schulklassen zu uns zu Besuch. Die erste Schulklasse traf am Montag, den 03. Juni um 08:30 Uhr ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch einen unserer Ausbilder erfolgte die Aufteilung der Klasse in drei, etwa gleich große Gruppen. Die nachfolgenden Klassen wurden jeweils auch in drei Gruppen eingeteilt. Insgesamt hatten wir dieses Jahr somit knapp 400 Personen während dieser Woche zu Gast.
Die verschiedenen Stationen von WIKA-Live
Für einen besseren Einblick, was die Klassen auf ihrer Route durch das Unternehmen so alles erwartet hatte, erkläre ich Euch im Folgenden beispielhaft eine der drei möglichen Routen. Die Schulklasse wurde nach einer kurzen Begrüßung am Empfang, von einem der Ausbilder sowie zwei Auszubildenden abgeholt. Anschließend ging es in die Markthalle, in der viele Beschäftigten ihre Pausen verbringen. Sie können dort Essen erwerben und kostenlos verschiedene Kaffeespezialitäten, eine Auswahl an Teesorten sowie Wasser zu sich nehmen.
Weiter ging es in den Produktionsbereich. Dort angekommen erklärten die Auszubildenden, dass in dieser Fertigung die Herstellung von Druckmessumformern für die Mobilhydraulik erfolgt. Danach wurde der Ausbildungsberuf der Mechatroniker (m/w/d) näher vorgestellt. Die nächste Station der Gruppe war die Fertigung der Dünnfilmsensoren, die einem Druck von 1 bar bis 15.000 bar standhalten. Anschließend stellte sich die Elektronik-Ausbildungswerkstatt mit ihren unterschiedlichen Ausbildungsberufen vor. Die Route führte die Gruppe danach in die Halle 12. Dort findet die Fertigung der Leiterplatten statt. Zudem erfuhren sie hier auch mehr über den Ausbildungsberuf der Elektroniker (m/w/d).
An der nächsten Station erfolgte die Vorstellung des Berufs der Industriekaufleute. Daran anschließend ging es auf den Balkon des Innovationszentrums. Von hier aus konnte man das Hochregallager, die Hauptverwaltung und das Gebäude 2 sehen. In diesem befindet sich unter anderem der Kardioraum, den die Beschäftigten kostenlos nutzen können und die Betriebsärztin. Danach ging es zum Stand der IT´ler. Dort konnten sich die Gruppen über den Ausbildungsberuf der Fachinformatiker (m/w/d) informieren. Weiter führte die Route durch eines der WIKA-Labore, wo die dortigen Prozesse näher vorgestellt wurden.
Anschließend ging es in die Vorfertigung, in der die Gruppe verschiedene CNC-Maschinen in Aktion betrachten konnte. Die Mechanik-Ausbildung informierte danach allgemein über die verschiedenen Möglichkeiten der mechanischen Ausbildungsberufe bei WIKA. Die nächste Station war die Rohrfedermontage, wo die mechanischen Druckmessgeräte gefertigt, sowie die Gestaltung von Zifferblättern erfolgt. Hiernach ging es für alle zum Infotruck. Neben der Besichtigung desselben, konnten dort auch Gespräche mit externen Ausbildungsbeauftragten geführt werden. Zuletzt hielt die Ausbildungsleitung noch einen Vortrag, bevor die Schulklassen uns wieder verließen.
Wir hoffen, dass alle, die dieses Jahr beteiligt waren, viel Spaß hatten!
Liebe Grüße
Sophia
Übrigens: Weitere Infos zur Ausbildung bzw. dem Studium bei WIKA erhaltet Ihr auf unserer Webseite.