WIKA-Manometer kommen in Mexiko bei der Rettung von Seelöwen zum Einsatz.

Bei der Rettung von Seelöwen in Mexiko erfüllen WIKA-Manometer eine wichtige Aufgabe – nur ein Beispiel dafür, wie ungewöhnlich die Einsatzmöglichkeiten von WIKA-Produkten sein können.

Die Seelöwen sind auf der Halbinsel Baja California beheimatet. Ihre Population ist jedoch bedroht: durch Fischernetze und Angelschnüre, in denen sich die Tiere verfangen. Selbst nach der Befreiung können sie an den Folgen der erlittenen Verletzung sterben. Die 2014 gegründete Organisation „Rescate de Lobos Marinos“ hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, diesen Wassersäugetieren zu helfen.

Die Organisation führt gemeinsam mit Wissenschaftlern und Freiwilligen regelmäßig Aktionen durch, um Seelöwen zu identifizieren und Tieren in schlechtem Zustand zu helfen. Allerdings ist es alles andere als einfach, die Seelöwen mit einem Gewicht bis zu 1.200 Kilogramm zu fangen und von Netzen zu befreien. Nur mit großem Geschick kann man sich ihnen annähern und sie betäuben. Und genau hierbei kommt WIKA ins Spiel: WIKA-Manometer stellen in den Betäubungsgewehren ein zentrales Element dar. Denn es bedarf einer präzisen Druckmessung, um abhängig von der Entfernung zum Tier die richtige Menge der Treibladung Kohlendioxid für einen wirksamen Schuss zu dosieren. 

Hinweis
Weitere Informationen zu WIKA und über die Produkte unseres Unternehmens erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge

Hydraulikaggregat: Sicher durch zuverlässige Messtechnik
Füllstandsmessung in Grundwasser



Kommentar verfassen