Warum nicht einfach die Sonne nutzen? Dieser Gedanke drängt sich in einem Land, das durchschnittlich über knapp 300 Sonnentage im Jahr verfügt, förmlich auf. Bereits seit einigen Jahren forciert Indien den Ausbau von Solarenergie und ist auf bestem Weg, dass diese Energiequelle nicht mehr als alternativ, sondern fast schon als konventionell bezeichnet werden kann. Der Umweltschutz und die Energiepolitik sind bei WIKA seit jeher ein großes Thema. Demzufolge ist es nicht überraschend, dass WIKA Process Solutions India Pvt. Ltd. (früher bekannt als Micro Precision Products Pvt. Ltd.) – als Teil der WIKA Gruppe – nunmehr großflächig auf Solarpanels zur Energiegewinnung setzt.
Mit der Montage von 2.040 Solarpanels mit je 320 Watt Leistung auf dem Dach des Gebäudes in Palwal im nordwestindischen Bundesstaat Haryana, kann WIKA Process Solutions India Pvt. Ltd. (früher bekannt als Micro Precision Products Pvt. Ltd.) jetzt die indische Sonne einfangen. 650 Kilowatt Strom können nunmehr täglich erzeugt werden. Damit gelingt es 8,5 Millionen indische Rupien (108.000 Euro) pro Jahr an Elektrizitätskosten einzusparen.
Der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom dienen neun Wechselrichter mit jeweils 50 Kilowatt. Wetterüberwachungsgeräte gestatten es, Windgeschwindigkeit, Sonneneinstrahlung und Temperatur zu messen. Mit einem ferngesteuerten Überwachungssystem wird die Leistung gemessen. Die Montage der Anlage war in zwei Monaten abgeschlossen und wurde vor Kurzem in Betrieb genommen. Die intensive Nutzung erneuerbarer Energien hat somit auch bei WIKA Process Solutions India Pvt. Ltd. (früher bekannt als Micro Precision Products Pvt. Ltd.) begonnen.
Hinweis
Weitere Informationen zur Umwelt- und Energiepolitik von WIKA erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.