Spesso in un impianto è richiesto di ridurre la pressione di linea in modo efficace con un dispositivo semplice ed economico. In questi casi è possibile impiegare i dischi riduttori di pressione con foro calibrato.
Il disco riduttore è un diaframma che deve essere semplicemente installato tra due flange di montaggio; è un dispositivo fisso quindi senza parti in movimento e può essere realizzato in qualsiasi materiale metallico.
Il principio di funzionamento è semplice da intuire. Riducendo la sezione di passaggio della linea si crea una perdita di carico permanente per cui a valle del disco calibrato la pressione statica sarà inferiore di quella a monte. La generazione del delta P dipende da vari parametri che devono essere accuratamente considerati per garantire le prestazioni del disco.
I parametri fondamentali da tener conto sono:
- La portata richiesta, quindi la quantità di massa di fluido che deve poter passare attraverso il foro calibrato
- Le caratteristiche del fluido: lo stato (liquido gas o vapore), la densità, la viscosità, il fattore di comprimibilità, la temperatura ….
- Il delta P richiesto in funzione della pressione statica a monte del disco
- La geometria del disco considerando la dimensione della linea e ovviamente il diametro del foro
Grazie all’esperienza acquisita il nostro ufficio tecnico è in grado di calcolare e realizzare la soluzione ideale alle Vostre richieste.
Scopri i nostri riduttori di pressione, a salto singolo e a salti multipli.
Scarica direttamente il questionario tecnico da compilare con i dati tecnici fondamentali della Vostra applicazione da poterci sottoporre.
Buongiorno. Come posso inviare il questionario tecnico?
Grazie
Buongiorno,
il questionario tecnico lo può inviare direttamente al nostro specialista di prodotto Roberto Rossetti all’indirizzo email: [email protected]