Em nosso último artigo, “A construção da sonda de nível – parte 1”, explicamos sobre a construção da sonda de nível, começando pela célula de medição e seus eletrônicos. Especificamente em relação à resistência do meio e vedação à prova de água, deve se prestar muita atenção às características físicas de uma sonda de nível.
Por exemplo, o desenvolvimento de uma sonda de nível necessita de uma construção otimizada do invólucro, um projeto especial para o cabo, uma seleção de materiais especificamente adequados para as aplicações do cabo utilizado e a construção à prova de falhas da entrada do cabo em conjunto com o próprio cabo à prova de água no invólucro da sonda.
O invólucro:
O requisito chave para uma sonda de nível é a resistência e vedação à prova de água contra o meio a ser medido. Devido estes requisitos, é sempre recomendável a escolha de uma sonda de nível de alta qualidade, como o modelo LH-20 da WIKA, com uma seleção de materiais adequados para o meio, um transmissor que foi construído e testado especialmente e exclusivamente para a medição de nível submersível.
Essencialmente, devemos sempre selecionar um material de invólucro que seja adequado ao meio a ser medido, prevenindo o processo de dissolução e corrosão eletroquímica. Para aplicações em meios não-críticos, a escolha de aço inoxidável, como o 316L, é recomendada. Porém, em aplicações com meios agressivos, o uso de um material especialmente adequado para os meios severos, como Hastelloy ou titânio, é necessário. Mais informações sobre a prevenção de corrosão e falhas eletroquimicamente induzidas podem ser encontradas aqui.
A entrada do cabo:
Um dos pontos mais fracos da sonda de nível é a conexão de cabo ao invólucro. Esta interface requer uma construção reforçada e hermeticamente vedada que garanta alta resistência contra entrada de umidade, sob a pressão da água devido a grandes profundidades de imersão e os efeitos de meios agressivos. É importante evitar produtos cuja construção da sonda de nível seja baseada num sensor de pressão comumente utilizado na indústria, “customizado” com uma saída de cabo opcional.
Uma sonda de nível que deva funcionar confiavelmente e, sobretudo, continuamente até em ambientes severos, necessita ser um produto que foi especialmente desenvolvido para esta aplicação. Uma pequena quantidade de poluição de água subterrânea, uma bomba danificada ou até mesmo uma falha na distribuição de água e saneamento são perigos constantes de um produto inadequado.
O cabo:
O cabo representa a distinção mais importante entre uma sonda de nível especialmente desenvolvida para esta aplicação ou um “sensor de nível” inferiormente projetado. O cabo de uma sonda de nível é permanente exposto aos efeitos diretos de meio e pressão hidrostática entorno da respectiva profundidade de imersão. Com a seleção inadequada de material, existe um risco permanente de entrada de fluído em cabo através da pressão de água transversal e assim risco de falha do sensor de nível. Fabricantes especializadas como a WIKA, desta forma, oferecem uma ampla seleção de materiais de cabos, para garantir altíssima resistência contra meios e assim confiabilidade de processo da aplicação em questão.
O usuário pode escolher entre uma seleção de materiais de cabos testados adequadamente para a aplicação, dependendo da agressividade do líquido a ser medido como, por exemplo, cabo PUR como padrão para aplicações não-críticas, ou cabo FEP para líquidos agressivos. Em último lugar, mas não menos importante, são as características mecânicas do cabo como, por exemplo, a durabilidade mecânica do cabo utilizado que deve ser considerada durante o desenvolvimento da sonda de nível. O cabo deve oferecer uma resistência máxima contra pressão, até em altas profundidades de imersão assim como em poços ou monitoração de água subterrânea. Além disso, a força específica de cabo, de acordo com a carga de alongamento e a influência mecânica direta relacionada a curvas em cantos e outros desgaste, torna-se muito importante.
Todas essas considerações nos auxiliam na busca do objetivo da prevenção efetiva e permanente de entrada de líquido no cabo. Mais informações sobre falhas relacionadas à prevenção de entrada de meio em sondas de nível podem ser encontradas aqui.
A WIKA oferece soluções completas para sua medição de nível hidrostática.
Para ajuda na seleção de sensor de pressão adequado para sua aplicação, por favor, preencha nosso formulário de contato.
Preencha o guia rápido de configuração da sonda de nível LS-10 (padrão) ou LH-20 (alta performance):
Download: Guia rápido de configuração LS-10
Download: Guia rápido de configuração LH-20