Por serem considerados “acessórios”, a instrumentação acaba passando muitas vezes despercebida durante todo o processo, ganhando maior visibilidade quando há a necessidade de troca. Mas é possível, ainda, o investimento em manutenção do tipo preditiva, optando por soluções extremamente customizadas, seguras e que evitam a interrupção completa ou parcial dos trabalhos.

A medição de temperatura no setor de geração de energia

Como se sabe, a geração de energia pelas usinas hidrelétricas deve-se, em grande parte, ao funcionamento do sistema das turbinas hidroelétricas. Elas são as responsáveis pela mecânica do processo, onde a força da água produz o movimento giratório do eixo, deixando ao gerador a responsabilidade de induzir a formação de um campo magnético que acaba gerando eletricidade.

Portanto, é preciso dar ênfase às particularidades dessa primeira etapa, principalmente aos elementos essências como eixos, mancais de sustentação e escora, e outros componentes e sistemas, que ao menor sinal de problema, acabam por forçar uma parada não-planejada. A melhor maneira de evitar falhas é o monitoramento das condições, que neste caso engloba parâmetros como a medição de temperatura. Realizada de forma contínua, esta tem o objetivo de evitar o superaquecimento de mancais e eixos e outros equipamentos, impedindo o travamento dos sistemas. Para realizar essas medições, aposte então, em sensores de temperatura que facilmente se adaptem às instalações da usina.

A aplicação de sensores de temperatura

Termorresistência modelo TR40

Termorresistência modelo TR40

Para que a medição seja eficiente, é preciso que exista um instrumento conectado diretamente ao processo. Em grandes máquinas, por exemplo, a temperatura é medida em pontos estratégicos da estrutura. Nestes casos, os sensores de temperatura são as termoresistências, pensadas justamente para possibilitar a montagem direta ao sistema.

Os elementos variam a depender da sua utilização, pois além das termoresistências com cabo, existem outros tipos de sensores de temperatura, que podem ser projetados com cabeçotes com transmissores de temperatura digitais e/ou com indicação de campo, ambos, ideais para conexão rosqueada. Por serem vistos como produtos secundários, eles parecem, até mesmo, irrelevantes, mas é importante frisar que são essenciais, pois ajudam a evitar problemas de superaquecimento e com isso, a garantem a segurança na operação das usinas.

Benefícios da instrumentação personalizada

A linha de termorresistências da WIKA é repleta de modelos adaptáveis que oferecem ao cliente maior confiabilidade no uso, visto que a produção é feita sob medida e com matérias-primas de altíssima qualidade, vindas da América do Norte e Europa. Assim, a durabilidade do instrumento se eleva, já que a produção é personalizada.

Termorresistência modelo TR15

Termorresistência modelo TR15

Além de que, produtos com longa vida útil garantem economia de manutenção, aumentando o custo-benefício da aquisição a médio e longo prazos. A personalização permite, ainda, que se façam alterações ou customizações para bases já instaladas e contar com soluções exclusivas e robustas valorizam a produção, sem perder de vista parâmetros importantes como: segurança, produtividade e eficiência.

Não nos esquecendo de mencionar que a customização se dá em faixas de temperaturas, tipos de sensor, tipos de ligação de elétrica, conexão ao sistema e muito mais. Cada detalhe é pensado na etapa de projeto, que é sempre acompanhada de um especialista, que leva em conta as necessidades da instalação e aplicação.

Os sensores de Temperatura WIKA: segurança, customização e excelência de resultados

Para a linha de sensores de temperatura, a WIKA trabalha com a produção de produtos totalmente customizáveis à aplicação. Não são produtos seriados, feitos em grande escala, porque o grande objetivo é sanar as necessidades específicas de cada projeto. E para isso, as melhores práticas de processo são aplicadas em uma produção que é exclusiva e com altos padrões de excelência. Durante a produção, o técnico aplica todo seu conhecimento na montagem, para assim proporcionar uma solução durável e estável que pode durar por décadas. E irá desempenhar com excelência durante todo o período de seu uso.

Na hora de escolher sensores de temperatura faça boas escolhas! Só assim evitará problemas futuros. A linha de termorresistência para a medição de temperatura da WIKA conta com soluções adaptáveis às suas necessidades. E quaisquer dúvidas, entre em contato conosco. E não se esqueça de conferir outros assuntos em nosso blog.