Atualmente com o avanço da automação nos processos de manufatura observamos uma transformação na tecnologia que é aplicada nos dispositivos lineares tomando o lugar de acionamentos pneumáticos e hidráulicos. Quando não é possível medir a pressão, a WIKA …
Força
Vigas de tensão: indispensáveis na tecnologia de pesagem
Samuel MarquesVocê já parou para pensar como uma balança indica seu peso? Provavelmente, mas na verdade as balanças domésticas não medem seu peso diretamente. Em vez disso, a célula de carga integrada converte a força que é exercida em um sinal. Em muitas aplicações …
Strain gauge na prática
Samuel MarquesFaça dois furos e corte um pedaço de fio, prepare a superfície, coloque o strain gaude (ou extensômetro) e aperte os dois parafusos no torque especificado, em seguida, defina o ponto zero e, agora a medição das tensões já pode começar. Se fosse assim tão …
Pinos de carga: Redundância e Segurança
Samuel MarquesUm pino de carga conecta os elementos de transmissão de força das máquinas e, ao mesmo tempo, permite a medição da força. Além da detecção geral de forças estáticas ou dinâmicas pelos pinos de carga, a segurança que pode ser assegurada por vários …
Pinos de carga: Definição e áreas de aplicação
Renato ManaUm pino de carga, também chamado de eixo dinamométrico, fornece a conexão entre os elementos da máquina de transmissão de força e também permite a medição simultânea da força atuando no sensor. Os pinos de carga são fixados na direção axial e contra a …