Manômetros com líquido de preenchimento são utilizados em aplicações que possuem choque dinâmico e carga de vibração. O enchimento de líquido amortece as vibrações que ocorrem, aliviando assim a carga dos componentes mecânicos do manômetro.

Manômetro, modelo 213.52

Manômetro com líquido de preenchimento – modelo 213.52

Uso do líquido de preenchimento

Os líquidos de preenchimento frequentemente utilizados, dependendo das condições do processo, são a mistura de glicerina e água ou óleo de silicone. A mistura de glicerina e água é adequada para a maioria das aplicações e temperaturas ambiente. Particularmente para baixas pressões, faz sentido utilizá-lo, devido à baixa densidade do liquido associado com a baixa resistência que irá gerar no elemento de pressão (Bourdon). Óleo de silicone é principalmente utilizado quando o manômetro é exposto a temperaturas particularmente elevadas (> +60 °C) ou muito baixas (< -20 °C).
A caixa do manômetro não é completamente cheia, uma vez que, dependendo da umidade e da temperatura ambiente, o líquido de preenchimento absorve água adicional e consequentemente se expande. Para prover espaço suficiente para essa expansão e para prevenir a caixa contra vazamentos, por padrão, a mesma somente é cheia entre 80 % – 90 % (veja figura do modelo 213.53).

 

 

Manômetro sem líquido de preenchimento

Manômetro sem líquido de preenchimento – resultado: ponteiro com vibração

Vantagens do líquido de preenchimento

Os líquidos de preenchimento amortecem todos os picos de pressão, choques e vibrações que ocorrem e ainda protege os componentes mecânicos do manômetro. Assim, neutralizando a fadiga do material e o mau funcionamento.
Um outro fator – decisivo para o usuário – é assegurar a legibilidade da pressão a ser visualizada. O líquido de preenchimento faz com que o movimento do ponteiro seja limitado, quando utilizado em severas cargas de vibrações. Sem o amortecimento do líquido de preenchimento, o ponteiro não indicará a real pressão aplicada, mas sim se deslocará para frente e para trás da escala devido à frequência das vibrações que prevalecem na aplicação. No caso de ressonância, um ângulo de 180° poderá até ocorrer.
Manômetros com líquido de preenchimento são adequados para uma variedade de aplicações, especificamente para processos que envolvem choques e vibrações.

 

 

Observação
Caso você precise de ajuda para sua aplicação específica, seu contato de vendas terá prazer em ajudá-lo.

Saiba mais sobre as vantagens e as áreas de aplicação de manômetros com preenchimento de líquido no vídeo a seguir:



104 respostas para
  1. Gabriel Gardinali

    Olá gostaria de saber pra que serve o pino que tem em cima do manômetro?, eu abri esse pino e vazou uma gota de glicerina!! Tem algum problema isso? Obrigado

    • Thaís Mota

      Olá Gabriel! O pino amarelo é o manípulo da válvula de alívio da pressão interna do manômetro. Dependendo da posição e/ou a quantidade de pressão interna o borrifar de glicerina é considerado normal. Lhe enviamos também um e-mail com as orientações de como ele deve ser aberto. Se tiver mais alguma dúvida, não hesite em nos contatar!

      • Francisco

        Olá Thaís Mota. Peço que me envie informação referente à válvula de alívio de pressão dos manómetros.
        Obrigado.

        • Thaís Mota

          Olá Francisco.
          Entrei em contato com você por e-mail.

        • Rafael Santos

          Quais outros líquidos poderiam substituir a glicerina? Além do silicone.
          Poderia usar gludex ?
          A glicerina é misturada com água ou pura?

          • Thaís Mota

            Olá Rafael,

            Podem ser utilizados outros tipos de líquidos, tais como silicone ou Halocarmo (fluido inerte). Porém tudo depende da sua aplicação.
            Não pode ser utilizado Glutex.
            No geral a WIKA utiliza Glicerina pura sim.
            Peço que entre em contato com nossos vendedores técnicos para que eles possam te ajudar com o fluido de preenchimento ideal para a sua aplicação.
            Telefone: 15 3459-9700
            E-mail: [email protected]

          • CELIO ROBERTO DOS SANTOS

            Olá… bom dia!
            Sabe me dizer a norma ABNT que fala o tempo de uma preventiva ou manutenção do manômetro?
            Obrigado

          • Thaís Mota

            Olá,
            A norma não é muito clara com relação ao tempo, mas a recomendação é que em caso de qualquer indicação duvidosa, o instrumento deve ser imediatamente removido, comprovado a sua classe de exatidão e então calibrado/ajustado novamente, se necessário. A confirmação da classe de exatidão dos manômetros deve ser feita regularmente e por pessoal competente, utilizando padrões adequados.

        • Luciano

          Por favor, o líquido do meu manômetro está abaixo da metade. Ficou guardado deitado e vazou. Uso para irrigação, com faço para completar o volume ou posso continuar usando assim?

          • Thaís Mota

            Boa tarde Luciano,

            O correto é completar, pois se o manômetro possui líquido de preenchimento é porque o processo é pulsante. O líquido tem a função de linearizar o ponteiro, para ajudar na leitura. Nosso pessoal da assistência técnica pode te ajudar melhor. Segue contato:
            Telefone: 15 3459-9800
            E-mail: [email protected]

        • Juliano Campos Pereira

          Vou utilizar os manômetros para verificar a pressão exercida em uns bloqueadores de fluxo. Como não há vibração no local em que será aplicado, não há necessidade de líquido, correto? Outra pergunta, existe viabilidade de conserto de manômetros?

          • Thaís Mota

            Bom dia Sr. Juliano,

            O líquido de preenchimento dentro da caixa tem a função de linearizar o ponteiro, diminuindo pulsações e vibrações, para melhor leitura do usuário.
            Para conserto, o instrumento deve ser enviado a para o nosso centro de serviço. Você pode entrar em contato pelo e-mail [email protected].

      • Carlos Domingues

        Olá Thaís. Em meu manômetro a válvula de alívio é aberta, e tem pequeno vazamento de glicerina. Algum problema? Grato.

        • Thaís Mota

          Bom dia Carlos!

          Realmente é normal escapar um pouco de glicerina, pois é para esse fim que a válvula foi colocada. Assim evita o erro de leitura por pressão interna da caixa. Temos um vídeo com legendas sobre essa válvula: https://www.youtube.com/watch?v=XaYV_9mmlsk.
          Permaneço à disposição.

        • Luiz

          Boa noite!
          Porque não pode encher a parte vermelha do manômetro?

          • Aquila Kaemi Infanti

            Olá Luiz, a caixa do manômetro não é completamente cheia, uma vez que, dependendo da umidade e da temperatura ambiente, o líquido de preenchimento absorve água adicional e consequentemente se expande. Para prover espaço suficiente para essa expansão e para prevenir a caixa contra vazamentos, por padrão, a mesma somente é cheia entre 80 % – 90 %.
            Para obter mais informações ou esclarecer quaisquer dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected].
            Estamos à disposição para ajudá-la no que for necessário.

      • Gilson

        Olá comprei uma máquina de pintura airlles e o manometro vazou o líquido que parece ser um óleo, qual o líquido que devo encher novamente o manometro ?

        • Thaís Mota

          Boa tarde Gilson,

          Normalmente nossos manômetros são preenchidos com glicerina, mas dependendo da sua aplicação, o preenchimento pode ser de outro líquido. Peço que entre em contato com nosso Centro de Serviços com mais detalhes para que possam te ajudar. E-mail: [email protected].

      • LUCAS ROCHA

        Olá pessoal, preciso de orientações de utilização do manípulo da válvula de alívio da pressão interna do manômetro: Quando e como ele deve ser aberto; Qual a sua utilidade; Quando utilizar um manômetro com essa válvula, se vocês poderem me ajudar, desde já agradeço muito pela atenção.

      • Rogério Almeida

        Por favor,
        Gostaria de receber instruções para manuseio da válvula de alívio de pressão interna.

        Obrigado,

        • Aquila Kaemi Infanti

          Prezado Rogério,
          Agradecemos pelo seu contato. Gostaríamos de recomendar nosso vídeo disponível no YouTube, onde você poderá conhecer mais detalhes sobre as válvulas de alívio de pressão interna dos manômetros: A válvula de alívio do manômetro | É com isso que você deve se preocupar! (youtube.com)
          Se precisar de instruções ou orientações mais específicas, por favor, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected].

    • Paula cristina da costa Moreira

      Eu gosta de saber se eu for SL o manómetro encher com água e pingar?

  2. Sergio Araujo

    Qual seria a especificação da Glicerina a ser utilizada? Vocês recomendam algum fabricante?

    • Thaís Mota

      Olá Sergio,
      Utilizamos Glicerina de origem animal, mas devido a faixa de pressão deve tomar cuidado com qual densidade deve-se utilizar. Aconselho sempre contatar o fabricante para correta informação.
      Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.

      • Angelo Costa

        Instalei um monômetro de ajuste e o ponteiro vermelho nem mexe , só o indicador funciona normalmente.
        Será que fiquei doido ?

        • Thaís Mota

          Boa tarde Angelo!

          O ponteiro vermelho pode ser apenas de marcação (não mexe), ou pode ser ponteiro de arraste, onde ele acompanha o ponteiro normal e trava no maior ponto que o instrumento chegou. Estes dois tipos de ponteiros vermelhos podem ser ajustados por uma chave na frente do visor.

          Permanecemos à disposição.

    • Petter Pulquerio

      Bom dia eu tive um problema com quatro manômetros testando linhas no sol e o vidro de todos os pi’s racharam misteriosamente e a glicerina vazou pelas rachaduras e estava muito quente a glicerina que vazou pelas rachaduras devido ao sol o que vc acha que pode ser o problema?

      • Thaís Mota

        Boa tarde Petter,

        Para podermos te ajudar, precisamos saber algumas informações. Qual é o modelo do seu manômetro? Pois desconhecemos esse tipo de problema em nossos instrumentos. Todos os manômetros seguem o padrão de fabricação para trabalharem na temperatura ambiente de até no mínimo 60°C. Para alguns modelos, as temperaturas são maiores.
        Por favor me mande um e-mail com as informações da sua aplicação, tais como: meio, temperatura do meio, se há vibração, entre outras que você achar importante.
        Meu e-mail é [email protected].
        Estamos aguardando seu e-mail para solucionar seu problema.

  3. Renato

    Para redes de gás de coqueria (gás combustível e sujo) a baixa pressão (200 a 450 mmca) a aplicação de manômetro com glicerina seria o mais indicado? Peço por favor orientação no tocante à especificação do manômetro para esta aplicação.
    Estamos utilizando atualmente em nossa rede manômetro sem glicerina, e o mesmo está apresentando muita variação na leitura, ficando muito difícil a leitura da real pressão. Observo que a pressão da linha não é flutuante e o manômetro não deveria ter tanta variação. é possível que esta variação seja em função de uma aplicação incorreta do instrumento de medição? Peço por favor enviar resposta também para meu e-mail.
    Grato.

    • Thaís Mota

      Olá Renato,
      Vou separar em duas respostas, ok?
      Para redes de gás de coqueria (gás combustível e sujo) a baixa pressão (200 a 450 mmca) a aplicação de manômetro com glicerina seria o mais indicado?
      R.: Devido a baixissima pressão, somente aconselho fazer o preenchimento com liquido se houver vibração (idem ao vídeo do blog). Pois com essa pressão o preenchimento pode gerar uma resistência mecânica no sensor.

      Estamos utilizando atualmente em nossa rede manômetro sem glicerina, e o mesmo está apresentando muita variação na leitura, ficando muito difícil a leitura da real pressão. Observo que a pressão da linha não é flutuante e o manômetro não deveria ter tanta variação. é possível que esta variação seja em função de uma aplicação incorreta do instrumento de medição?
      R.: A variação devido a vibração é bem visivel e também sentida na parte da caixa do instrumento, se atender a esses pontos aconselho fazer o preenchimento, mas peço que nos informe qual a faixa do instrumento para assim podermos especificar o fluido correto para preenchimento. Outra ocorrencia que pode gerar essa flutuação é a pulsação no processo, normalmente gerada por bombas ou compressores, a qual pode não ser identificada no visual ou sentida na caixa do instrumento, nesse caso precisariamos colocar um acessorio para amortecer essa pulsação – Modelo WIKA 910.12.

      Caso tenha mais dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone 15 3459-9700 e teremos o prazer de te ajudar.

      Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.

  4. Wender

    Olá, tens algum material que instrui qual o melhor tipo de manômetro para se usar de acordo com a necessidade , gostaria também um material que nos auxilie no dimensionamento.
    Desde já agradeço vossa atenção.

    • Thaís Mota

      Boa tarde Wender,

      Cada aplicação é muito específica. Para te indicar o melhor manômetro precisamos saber o tipo de aplicação, faixa de pressão, tipo do meio, entre outras coisas. Entre em contato conosco pelo telefone 15 3459-9700 e um de nossos vendedores terá o prazer de te ajudar.
      Se inscreva para receber todos os artigos que publicamos e ficar sempre informado.

  5. Jovani Demartini

    Olá. Queria saber que tipo d glicerina vai no mamotro d um polvirizador…pois vazou um pouco e quero completar c é necessário…des de já agradeço..

    • Thaís Mota

      Olá Jovani,

      Utilizamos glicerina de origem animal (99,7%). Precisamos identificar o seu instrumento, mas a maioria enchemos até que cubra a escala.

      Aproveite e se inscreva gratuitamente para receber todos os artigos que publicamos e ficar sempre informado.

  6. Andre

    Boa tarde. Gostaria de saber como determinar qual liquido deve ser aplicado nos selos de manometro? Existe alguma restrição na utilização de agua ao inves de silicone o glicerina

    • Thaís Mota

      Bom dia Andre,

      A determinação do líquido depende da temperatura do seu processo. A água, desde que desmineralizada, pode ser usada, mas, mais uma vez, depende do seu processo.
      Vale ressaltar que o processo de selagem correto é bem mais complexo do que se parece e, por isso, não aconselhamos a execução da mesma sem a devida capacidade. A WIKA possui um know-how grande quando o assunto é selagem de instrumentos, então te aconselho a entrar em contato conosco com mais informações para te ajudarmos. Você pode mandar um e-mail para: [email protected].

      Aproveite e se inscreva gratuitamente para receber todos os artigos que publicamos e ficar sempre informado.

  7. Gladstone

    Bom dia!

    Gostaria de saber se posso usar agua pura no enchimento do sifon para manometro medidor de vapor baixa pressao. Se nao agua, qual o liquido mais adequado.

    Muito obrigado

    • Thaís Mota

      Olá!

      Para saber qual melhor fluido de preenchimento mais adequado, precisamos de mais informações sobre sua aplicação, como por exemplo, temperatura. Por favor entre em contatos com [email protected] ou pelo telefone 15 3459-9700 que nossos vendedores estarão prontos para te ajudar.

  8. Desiderio Wante

    Ola Thaís, tenho uma duvida, que tipo de manometro devo usar para medir a pressao de agua numa tubulação.

    • Thaís Mota

      Bom dia Desiderio,

      Para te ajudar com o melhor tipo de manômetro para sua aplicação, preciso de algumas informações: qual tipo de processo? É água pura? Saneamento? Qual é a faixa de pressão a ser medida? Qual é a temperatura dessa água? Fico no aguardo das respostas para poder te ajudar. Se preferir, pode enviar um e-mail para [email protected].

  9. Julio Cesar

    Bom dia
    Adquirimos recentemente um compressor de ar novo. No entanto, o manômetro indicador de pressão apresenta uma bolha. Essa bolha pode ser um indicador de defeito? Não ligamos o equipamento para testagem por receio de mal funcionamento ou algo pior. Grato.

    • Thaís Mota

      Boa tarde Jullio Cesar,

      Não necessariamente é um defeito. O seu instrumento possui preenchimento de glicerina ou silicone? Caso positivo, pode ser que a bolha seja do fluido de preenchimento devido à variação de temperatura. Entretanto, para que possamos fazer uma análise mais precisa, por favor envie um e-mail com fotos do seu instrumento para [email protected].

  10. Marco J

    Boa tarde, Thaís. Qual deve ser a proporção de mistura glicerina/água? Pressão a ser medida: 0 – 2,5 bar.

    • Thaís Mota

      Boa tarde Marco,

      Essa informação é bem específica e depende de mais detalhes do seu item, mas podemos verificar internamente para você. Por favor me mande um e-mail no endereço [email protected] com o seu número de pedido e nome do cliente que eu consigo te informar.

      Permaneço à disposição.

  11. Paulo

    Boa tarde. Possuo 2 manometros que eram utilizados em compressores de AR. Com marcação até 15BAR. Será que podem ser utilizados para medição de pressão de Aguá?

    • Thaís Mota

      Bom dia, Paulo.

      Em tese não há problema algum na utilização contanto que a água que será utilizada esteja em condições dentro da especificação do manômetro, por exemplo: se for temperatura padrão, se ela não é contaminada (água com algum tipo de produto agressivo que possa corroer o instrumento) e a pressão da água não ultrapasse a máxima permitida (15 bar). Respeitando estas condições, o manômetro de ar pode sim ser utilizado com água.
      Aproveite e se inscreva gratuitamente para receber todos os artigos que publicamos e ficar sempre informado.

  12. Ingrid Kool

    Boa tarde, meu manômetro glicerinado, não voltou ao 0 depois da medição, achei estranho, é normal?

    • Thaís Mota

      Boa tarde Indrid,

      Não é normal isto ocorrer, entretanto, verifique se a válvula superior de respiro está aberta, pois os manômetros conforme transporte e variação das temperaturas ambientes ficam suscetíveis à pressões internas e, as válvulas que ficam na parte superior da caixa servem como alívio da pressão. Outro motivo também é em casos onde o manômetro foi exposto a condições superiores à sua especificação (sobrepressão e/ou vácuo), neste caso, o movimento pode ter sido danificado. Se mesmo assim o instrumento apresentar falhas, a WIKA possui um Centro de Serviços preparado para manutenção de instrumentos. Entre em contato conosco pelo telefone 15 3459-9700.

  13. Marcelo

    Bom dia Taís
    Tenho um manda metrô a base de óleo, ele não está ceco, gostaria de usa- ló qual o óleo de glicerina recomendado ? E a onde eu compro ?, trabalho em Caxias Rio de janeiro
    Desde já te agradeço
    Marcelo

    • Thaís Mota

      Boa tarde Marcelo,

      Depende de alguns fatores. Peço a gentileza que entre em contato com nosso departamento de vendas pelo telefone 15 3459-9700 ou pelo e-mail [email protected] para que eles possam te auxiliar a encontrar o fluido mais adequado.

      Permaneço à disposição.

  14. André Munaro

    Bom dia,. Parabéns pelo artigo. Em caso de necessidade de enchimento, que tipo de glicerina posso usar?

    • Thaís Mota

      Muito obrigada André!

      Em caso de necessidade de glicerina o ideal é que o instrumento retorne à WIKA para verificação da aferição e ajuste (se necessário), além disso, para faixas de manômetros há diferentes concentrações de glicerinas que utilizamos. Caso prefira, pode entrar em contato com vendas pelo telefone 15 3459-9700 ou pelo e-mail [email protected] para que eles possam te dar mais informações.

  15. Welisson Damacena

    Olá, Gostaria de saber qual o mellhor tipo de manômetro para aplicação em hospital, com o fluido de trabalho sendo o Nitrogênio ?

    • Thaís Mota

      Olá Welisson,
      Normalmente para aplicações com hidrogênio são utilizados instrumentos totalmente em aço inox. Como um exemplo, temos o modelo 232.50.
      Porém o instrumento correto para sua aplicação depende de mais fatores. Peço a gentileza que entre em contato com nosso departamento de vendas pelo telefone (15) 3459-9700 ou pelo e-mail [email protected]. Eles poderão te dar uma informação mais completa e precisa.

      Aproveite e se inscreva gratuitamente para receber e-mails com nossos artigos e fique informado. 😉

  16. Paulo Santos

    Bom dia Thaís,

    Espero chegar em qual o nivel de glicerina no manômetro para efetuar o preenchimento do mesmo?

  17. FERNANDO ESPEDITO DE SOUSA

    Boa tarde, em um sistema vital da empresa de altíssima relevância eu devo me preocupar com o possível travamento do ponteiro do manômetro? Exitem casos na literatura de travamento de ponteiro que tenha gerado leituras errôneas? Se tiver conhecimento de casos de travamento de ponteiro pode me encaminhar o link por gentileza para eu estudar e avaliar.

    Grato

  18. uilson

    bom dia Thais, temos um chiller (geladeira industrial) que trabalha ao ar livre em uma temperatura ambiente aproximadamente à 40 C°, e nele utilizamos dois manômetros para medir a pressão do gás refrigerante, um de 0 à 15 bar e outro de 0 à 30 bar. por se tratar de um equipamento com um bom tempo de uso, um dos manômetros está com o ponteiro quebrado (30 bar). gostaria que por favor me indicasse o melhor modelo para que possamos substituir, já que o que temos instalado no equipamento é um WIKA, mas não tenho a especificação correta do modelo.
    desde já agradeço a atenção.

    • Thaís Mota

      Bom dia Uilson,
      Você conseguiria nos mandar uma foto desse instrumento? Precisamos saber o material da caixa, DN, conexão, etc. Se puder, mande um e-mail com a foto dele para [email protected] ou nos ligue em 15 3459-9700. Estaremos aguardando seu contato para te ajudar.

  19. Robson

    Bom dia!
    Sei que o contato de óleo e graxa com oxigênio puro acarreta em risco de explosão. Posso utilizar um manômetro com preenchimento de glicerina ou silicone em linhas de ar medicinal?

    • Thaís Mota

      Olá Robson,

      A WIKA possui em seu portfolio versões de manômetros com limpezas adequadas para aplicações em O2 (isento de óleo e graxa), estas versões podem, inclusive, ser disponibilizadas com marcação no mostrador do manômetro mediante a solicitação no ato da cotação.

  20. Leandra

    Bom dia ,tenho na empresa uma rede de bombas splinkers para combate a incêndios meu manômetro quebrou tive que comprar outro ,mas o que está acontecendo o novo quando ligado as bombas por sua sequência não passa dos 3 kgf sendo que a antiga era 4, 8,12

  21. Glemerson

    Olá,

    Poderiam indicar um modelo de manômetro onde o processo é utilizado oxigênio, porém existe vibração!
    Sei que não é recomendado manômetro com glicerina, silicone ou anti vibrante que contenha óleo devido risco de explosão em contato com o oxigênio, sendo assim, nesse caso qual seria melhor opção de manômetro dos modelos WIKA para trabalhar com oxigênio em vibração?

    Pressão 12 bar
    Temperatura 26°C
    vazão: 30 m³/h

  22. Andrey Lima

    Boa Tarde,

    Tenho uma bomba de PCP aquelas que e usada em carabinas de pressão PCP. O Manômetro dela esta embasado, pode ser limpo ou isso indica algum problema?
    Descrição
    Manômetro Relógio Medidor De Pressão Para Bomba Manual PCP

    DESCRIÇÃO:
    – 40mpa/medidores de 6000psi
    – Medidores de óleo cheio
    – M10x1 rosca

    • Thaís Mota

      Bom dia Andrey,

      Teoricamente não há problema no manômetro, só por que embaçou o visor, pois o embaçamento geralmente é devido a baixas temperaturas. Mas para uma melhor assistência, peço que entre em contato com nosso centro de serviços para explicar as condições do processo. E-mail: [email protected].

  23. CELIO ROBERTO DOS SANTOS

    Bom dia!
    Em um equipamento de incêndio tipo VGA válvula de governo, tem manômetro específico para esse tipo de equipamento?

    • Thaís Mota

      Olá Célio,
      Tudo depende dos requisitos específicos de cada aplicação, porém os instrumentos mais comuns para esse tipo de aplicação são as versões com caixa em aço inox e internos em latão (Modelos WIKA Brasil 113.53 e 213.54). Para mais informações entre em contato com nossos vendedores pelo e-mail [email protected].

  24. Jorge Lima

    gostaria de saber se posso utilizar oleaginosas de silicone pois não disponho de outro óleo com a mesma densidade

    • Thaís Mota

      Prezado Jorge,

      Infelizmente não temos aplicações com esse tipo de óleo, logo, não podemos recomendá-lo por desconhecer os efeitos no instrumento. Caso precise de manutenção no seu instrumento, temos um Centro de Serviços em nossa unidade de Iperó/SP que pode auxiliá-lo.

  25. Israel

    Olá, gostaria de saber qual manômetro com líquido vocês me recomendam usar para fazer teste de pressão de combustível da linha automotiva.

  26. Nei Mariano

    Boa tarde Thais, estou desenvolvendo uma ferramenta submarina e ela será compensada com glicerina. Poderia informar qual a taxa de compressão para a Glicerina em função da profundidade?
    Atenciosamente,

    • Thaís Mota

      Boa noite Nei,

      Infelizmente os instrumentos industriais “comuns” não são indicados para essa aplicação, mas temos uma opção desenvolvida por nossa subsidiária nos Estados Unidos que possui mecanismo adequado e testado para profundidades de até 10.000 pés de água do mar (https://www.wika.us/233_50_subsea_en_us.WIKA ). Caso necessite de uma cotação, por favor, consulte nossos especialistas.

  27. Célio Antônio Salomão

    Boa tarde preciso de Gel pros Relógios por acaso vcs vendem? se não indicam quem tem pra venda Obrigado aguardo resposta

  28. Marcos trindade

    Boa noite, preciso saber se posso usar o manômetro glicerinado na aplicação de um dosador de material de limpeza ?? Ou não ?? Se necessariamente tem que ser o seco ?? Fico no aguardo da resposta, grato.

  29. Jonas

    Meu manômetro com glicerina diminuiu a bolha de ar interna, o que pode ter acontecido?

    • Thaís Mota

      Boa tarde Jonas!

      Feliz 2022!

      Possivelmente possa ter ocorrido algum vazamento ou dano em seu instrumento. Para uma avaliação precisa do instrumento a WIKA DO BRASIL dispõe de um setor de assistência técnica que conta com a experiência de técnicos especializados, onde todos os serviços de reparos são executados dentro dos padrões mais modernos e rigorosos de segurança, garantindo a operação do instrumento. Por favor, entre em contato com o nosso setor de serviços por meio do e-mail [email protected] para envio do material para avaliação sem compromisso.

  30. Hudson

    Boa tarde,

    Onde consigo comprar glicerina ou silicone para repor em caso de perda do fluído?

    • Thaís Mota

      Bom dia Hudson,

      Para os instrumentos que apresentam vazamentos ou perda do fluido de enchimento, temos nosso setor de assistência técnica que pode avaliar o instrumento e providenciar o reparo, bem como o novo preenchimento de líquido. Favor entrar em contato com [email protected] ou (15) 99615-9292.

  31. Regis

    Podemos utilizar glicerina vegetal ou somente animal?

  32. Regis

    Olá. Poderia me confirmar se posso usar glicerina vegetal como liquido de preenchimento ou somente animal? Obrigado.

  33. Felipe Belo

    Olá! gostaria de saber o que deve ser instalado junto ao manômetro em caso de linhas de pressão flutuantes.

    • Aquila Kaemi Infanti

      Bom dia Felipe, como vai?
      Vamos passar seus dados para o departamento comercial que fará contato sobre a sua dúvida.
      Ótimo dia!

  34. Nilo Reiner

    Olá, a válvula de alívio do manômetro wilka de 0 á 6 bar CL. A, foi perdida. Como faço para adquirir outra? onde encontro um fornecedor?

  35. Admar Souza Junior

    Posso usar o Manômetro em condutos forçados para obter a vazão instantânea ou existe um instrumento mais apropriado que não exige sofisticações no seu uso para esse fim?
    Obrigado.

  36. Priscilla Ferreira

    Se o manômetro ficar sem glicerina por um tempo ele fica descalibrado ?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Olá Priscila, se um manômetro ficar sem glicerina ou qualquer outro fluido de enchimento por um período de tempo, ele não necessariamente fica descalibrado por esse motivo. A glicerina ou o fluido de enchimento é usado para amortecer a pressão pulsante e proteger o mecanismo interno do manômetro, mas sua ausência temporária não é a principal causa de descalibração. A calibração de um manômetro pode ser afetada por diversos fatores, como desgaste mecânico, impactos, variações de temperatura, pressão excessiva, e outros fatores relacionados ao uso e ao ambiente em que o manômetro está instalado.

  37. Fernanda

    Boa tarde.

    Gostaria de saber se o fluido manométrico precisa ser trocado e se sim, com qual frequência. Notei que o mesmo tem período de validade, por isso surgiu a dúvida.

    Obrigada!

    • Aquila Kaemi Infanti

      Olá Fernanda, o fluido de enchimento de um manômetro pode precisar ser trocado em algumas situações específicas, mas não é uma manutenção de rotina que precise ser realizada regularmente ou que exista uma periodicidade pré-estabelecida. Algumas situações em que pode ser necessário trocar o fluido de enchimento de um manômetro são: em casos de vazamentos, contaminação, exposição a temperaturas extremas ou como parte de uma manutenção preventiva.

  38. Marcos Tresco

    Olá existe algum manual para manutenção nos manômetros wika? Gostaria de trocar vidro de um que ficou todo respingado de solda.

  39. maria

    gostaria de saber se os manômetro 213.53.063 se eu comprar ele preparado para enchimento ele vem sem glicerina certo?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Agradecemos a sua pergunta. Os itens preparados para enchimento vão sem glicerina. A necessidade de enchimento deve ser informada durante a cotação.


Deixe uma resposta