As unidades da FCC são as "fábricas de dinheiro" das refinarias de gasolina. A pressão é para que os operadores evitem atrasos na inicialização e mantenham as unidades funcionando. A medição e o monitoramento precisos da temperatura do divisor garantem as …
Segurança
WIKA Blue Identity | Inovação até no visual: Descubra o novo.
Juliana Ávila | Geral, Know-how, Pressão, Produtos, TemperaturaNa WIKA , acreditamos que a inovação não deve se limitar apenas à tecnologia, mas também ao coração que pulsa em cada um de nossos produtos. É com entusiasmo que apresentamos a transformação da nossa linha de manômetros e termômetros em aço inoxidável, …
Teste de pressão hidrostática com manômetro digital
Juliana Ávila | Geral, Know-how, Pressão, ProdutosUm teste de pressão hidrostática é usado como prova de resistência e estanqueidade a vazamentos de recipientes e tubulações que contêm líquidos e gases. A eficiência do procedimento e da documentação de tal teste pode ser aumentada com o uso de manômetros …
Por que utilizar a Válvula Agulha em instrumentos de medição de pressão?
Juliana Ávila | Aplicações, Geral, Know-how, Pressão, Produtos, WIKA insightAs Válvulas Agulha são inseridas entre o processo e o instrumento de medição (tais como: Manômetros , Sensores de pressão , Pressostatos ou Transmissores de pressão ). Esta disposição permite a rápida substituição ou a remoção do instrumento para …
Proteção contra ignição tipo Ex i para instrumentos de medição de pressão com operação por bateria
Juliana Ávila | Aplicações, Pressão, ProdutosQual tipo de proteção contra ignição é adequado para instrumentos de medição de pressão operados por bateria, que são cada vez mais usados em combinação com uma unidade de rádio? A WIKA respondeu claramente esta questão para o seu portfólio: “Ex …