Um Drucksensoren/Druckmessumformer in Sauerstoffanwendungen einsetzen zu können, muss die Sauberkeit aller medienberührenden Teile gewisse Voraussetzungen erfüllen. Dies liegt darin begründet, dass ein erhöhter Druck oder ein erhöhter Sauerstoffanteil im Medium …
Normen/Zulassungen/Richtlinien
Wann ist eine Änderung am Sensor zulassungsrelevant?
Stefan Heusel | Know-howGenerell müssen alle Drucksensoren die Druckgeräterichtlinie sowie die EMV-Richtlinie 2004/108/EG erfüllen, wenn man sie innerhalb der EU in Verkehr bringen möchte. Je nach Applikation oder Einsatzort gelten zusätzlich die verschiedensten Zulassungen. So …
Analoge Ausgangssignale 1: 4 … 20 mA
Stefan Heusel | Know-howIn der industriellen Automatisierungstechnik und bei Drucksensoren ist das Stromsignal 4 … 20 mA das am häufigsten verwendete Signal in der analogen Messwertübertragung. Die enorme Verbreitung dieses Signales liegt in der Einfachheit der Handhabung und vor allem in …
Definition der Schutzart IP 68 in Theorie und Praxis
Michèle Beyer | Know-howLeider werden wir viel zu selten gefragt, wie die Schutzart IP 68 bei unseren Drucksensoren und Pegelsonden spezifiziert ist, d. h. wie tief ein solches Gerät untergetaucht werden darf. Dabei ist das nicht nur eine sehr sinnvolle, sonder sogar eine zwingend …