Los manómetros de presión diferencial se encuentran en numerosos sistemas de procesos industriales para el control de dos presiones distintas de la presión atmosférica. De hecho, este tipo de instrumento puede proporcionar múltiples soluciones para la práctica en el control de procesos. Se define la presión diferencial (DP o Δp) como la diferencia entre dos presiones aplicadas. Por ejemplo, la presión en el punto «A» es igual a 10 bar y la presión en el punto «B» es igual a 6 bar. Por lo tanto la presión diferencial es 4 bar (10 – 6 bar).
Un manómetro diferencial es un indicador, diseñado para medir y mostrar la diferencia de presión entre dos puntos de presión en un proceso. Por lo general tienen dos entradas y cada una se conecta a los puntos de presión que se están monitorizando. Este manómetro realiza el cálculo a través de sistemas mecánicos internos para dar la lectura. Los campos de aplicación se encuentran en refinerías, plantas petroquímicas y químicas, sobre todo para la monitorización de filtros, la medición de nivel y la medición de caudal.
Manómetro en la monitorización de filtros
La filtración es una parte vital en sistemas de procesos industriales. Este tipo de manómetro puede ser útil para detectar un filtro contaminado u obstruido. A medida que el filtro acumula sustancias ajenas, la presión en el tramo anterior del filtro aumenta. El manómetro mide la presión en este tramo y en el tramo posterior del filtro.
Esta presión aumenta a medida que aumenta el grado de obstrucción del filtro y cuando se llega a un valor máximo el operario sabe que debe sustituir el filtro.
Manómetros de presión diferencial en la medición de nivel de líquido
Los tanques sellados suelen tener una capa de gas a presión atmosférica en la parte superior del líquido. La presión de esta capa de gas se suma a la presión hidrostática generada por la columna del líquido. Esto complica la medición de nivel con un manómetro convencional. Este tipo de manómetro mide la diferencia entre la presión de gas y la presión total para indicar el nivel de líquido. Los manómetros diferenciales también se utilizan en pozos de extracción y de inyección para medir la diferencia entre la presión del depósito y la presión del fondo, o entre la presión de inyección y la presión promedio del yacimiento de crudo.
Medición de caudal
Los manómetros diferenciales también se utilizan para medir el caudal de un líquido dentro de un tubo. Con una placa de orificio, un tubo venturi, o una tobera se reduce el diámetro interior de un tubo y el instrumento de presión diferencial mide la presión en el tramo anterior y posterior. Esta caída de presión, provocada por el orificio de obstrucción el manómetro diferencial lo convierte en una indicación de caudal. Una vez calculada la relación entre los dos valores, presión diferencial y caudal, la medición de presión diferencial constituye una solución sencilla para indicar el caudal de un proceso.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.
Lea también los siguientes articulos de Blog:
¿Cómo se mide la presión diferencial?
Medición de presión y nivel en depósitos de gas licuado
¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?



como se mide el caudal de un estanque graduado? con el manometro dif.
Para poder responder a esta pregunta se precisan más datos. Le rogamos contacte por favor con la filial WIKA más próxima a usted.
Fabrican ustedes manómetros diferenciales de escala 150 bar, 1/4” esfera 100mm.
Cual és su gama?
Muchas gracias!
Lluís
Hola, para más información puede consultar nuestra web para encontrar un especialista cerca de usted, estarán encantados de atenderle. Haga clic aquí para ponerse en contacto con nosotros.
Buenas tardes donde los puedo ubicar necesito un manómetro de precion porfavor
Hola, estamos ubicados en Carrer Josep Carner, 11, 17, 08205 Sabadell, Barcelona. Tel : +34 933 93 86 30. https://www.wika.com/es-es/pagina_inicial.WIKA
Hola, para más información puede consultar nuestra web para encontrar un especialista cerca de usted, estarán encantados de atenderle. Sus personas de contacto https://www.wika.com/es-es/contacto.WIKA