En muchos sectores industriales es necesario medir correctamente la presión y/o la temperatura de un fluido (gas o líquido). Aquí es donde entran en juego los manómetros y termómetros, que permiten verificar directamente en el punto de medición que la presión y/o la temperatura se encuentran dentro de los límites de seguridad, contribuyendo así a la seguridad y el buen funcionamiento de los equipos industriales.
Ya sea en la industria petrolera, química, farmacéutica u otros sectores, la precisión y las lecturas rápidas son esenciales para evitar interrupciones y garantizar la seguridad de las operaciones.
¿Por qué es esencial una lectura rápida de la presión y la temperatura en manómetros y termómetros?
Cuando es necesario disponer de una indicación local de la presión o la temperatura, los manómetros y termómetros ofrecen mediciones fiables, pero en entornos industriales exigentes la lectura rápida puede suponer un reto. Una interpretación incorrecta o tardía puede provocar paradas de producción, daños materiales y/o riesgos para la seguridad de los operarios.
Etiquetas adhesivas: una solución visual sencilla y económica
Siempre es posible hacer pedidos a medida de manómetros o termómetros con esferas personalizadas que tengan zonas marcadas. Sin embargo, esto puede suponer importantes costes adicionales (coste del diseño de la esfera personalizada además del coste de impresión de estas esferas específicas), y encargar estos dispositivos personalizados también puede dar lugar a probables retrasos en la entrega debido al diseño específico.
Una alternativa más económica consiste en utilizar unos conjuntos de etiquetas adhesivas de colores que se aplican directamente sobre la mirilla de los manómetros y termómetros.
Estas pegatinas pueden colocarse en instrumentos ya instalados y, gracias a estos indicadores visuales, verdes y rojos, los operarios pueden saber de un vistazo si la presión o la temperatura están dentro de los límites o es necesario actuar. Las zonas verdes indican valores correctos, mientras que las rojas atraen inmediatamente la atención si se superan.
¿Qué ventajas tienen las etiquetas adhesivas?
Las etiquetas adhesivas ofrecen múltiples ventajas:
- Excelente relación calidad-precio para personalizar la escala de un manómetro o termómetro.
- Instalación sencilla y sin mantenimiento: las etiquetas adhesivas se fijan fácilmente y no requieren mantenimiento ni alimentación eléctrica.
-

Juego de etiquetas WIKA
Adaptabilidad: Disponibles en diferentes tamaños, se adaptan a esferas de diferentes diámetros. Por ejemplo, las etiquetas adhesivas WIKA tipo 910.33 se adaptan perfectamente a manómetros y termómetros con diámetros de esfera de 63, 100 y 160 mm. En el mismo juego de etiquetas, existen también diferentes longitudes que permiten una personalización precisa de las zonas coloreadas. - Mejora de la legibilidad: Este sistema es intuitivo, práctico y especialmente adecuado para entornos en los que se requiere un control visual inmediato.
- Mayor seguridad y reducción de fallos: La incorporación de estos indicadores visuales en manómetros o termómetros minimiza los fallos humanos y mejora la capacidad de reacción.
- Durabilidad: El material es resistente a la temperatura y a los rayos UV, lo que garantiza una larga vida útil de las etiquetas adhesivas. También son translúcidas, lo que permite que la esfera permanezca legible en todo momento.
- Posibilidad de crear zonas marcadas en los instrumentos ya instalados.
En resumen
Las etiquetas adhesivas representan una solución fiable y económica para monitorear la presión de los manómetros y/o la temperatura de los termómetros, facilitando un control visual rápido y una mayor seguridad en los entornos industriales.
En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, soluciones y servicios que ofrecemos. En la tienda online de WIKA también encontrarás una amplia gama de instrumentos de medición estándar.
MUY BUENOS DIAS
REQUIERO POR FAVOR SABER PRECIO DE ESTE TIPO DE ETIQUETAS…
TIEMPO DE ENTREGA Y COSTO DE ENVIO..
Hola Gustavo,
Por favor, para cualquier información técnica o solicitud de presupuesto, contacta con nosotros a través de este enlace.