La industria de los fertilizantes transforma materias primas como aire, gas natural, hidrógeno, roca fosfórica, azufre, agua y minerales potásicos en productos que aportan nutrientes esenciales a los cultivos. Los tres grupos principales son los …
Aplicaciones
Historia de éxito: colaboración entre WIKA y EcoGreen
Serena Doria | AplicacionesDesde hace más de cinco años, WIKA France apoya el desarrollo de EcoGreen, una empresa experta en descarbonización. Al conocerse en una feria en 2016, se estableció una relación de confianza hasta el punto de que ahora EcoGreen acepta hablar de esta colaboración. …
Manómetros industriales para vehículos a gas (GNC y GNL)
Serena Doria | AplicacionesExisten cada vez más camiones y autobuses que utilizan gas natural comprimido o licuado como fuente de combustible. WIKA ofrece manómetros industriales de alta calidad para los depósitos de GNC y GNL de estos vehículos. El gas natural GNC y GNL es más barato …
Gas natural: calibración optimizada in situ en el patín de medición
Rubén Vega | AplicacionesLa calibración in situ de los instrumentos de medición suele ser muy lenta y costosa. Especialmente en el caso de aplicaciones con múltiples magnitudes. Un ejemplo es el patín de medición, un sistema para medir la cantidad de gas natural transferido. Una empresa …
Los indicadores de densidad de gas dotados con una compensación de temperatura miden con precisión el gas SF6
Rubén Vega | Aplicaciones, General, SF6WIKA ofrece una gama completa de densímetros de gas para medir con precisión el hexafluoruro de azufre (SF6) y otros gases. Nuestras soluciones de medición de densidad del gas con compensación de temperatura utilizan uno de los cuatro tipos de tecnologías de …