La selección del cable correcto para la transmisión de la señal a su equipo es decisivo para el buen funcionamiento de la máquina. Por lo general, el usuario decide detalladamente la instrumentación y los principios de medición en su aplicación, por …
Aplicaciones
El control de proceso con termómetros mecatrónicos
Xavier Nolla | AplicacionesLa temperatura es uno de las cualidades físicas más frecuentemente medidas - y en la industria es un factor clave para el control y la seguridad del proceso. La instrumentación debe cumplir a menudo dos tareas: la indicación local y el control mediante una señal …
La monitorización del relleno de gas SF6 en subestaciones eléctricas
Rubén Vega | AplicacionesEl hexafluoruro de azufre es un gran aislante y extintor de arco que abre nuevos modelos en la fabricación de equipos eléctricos desde 1960. Este gas permite, entre otras aplicaciones, la operación con alta seguridad y la preservación del medio ambiente. Leer …
Como seleccionar y montar un manómetro – 10 criterios para una correcta instalación
Serena Doria | AplicacionesEl manómetro se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en la industria de procesos para asegurar que los sistemas y los procesos funcionan dentro de los parámetros establecidos. En numerosas operaciones industriales se manejan medios de proceso que son …
La medición de nivel en depósitos cerrados
Enrico Bossart | AplicacionesLa medición de nivel en recipientes cerrados es distinta ya que en este caso hay que considerar una compensación de la presión causada por el gas encerrado encima del líquido. La medición de nivel en depósitos cerrados y no ventilados requiere un calculo …