Construcciones y materiales para resisitir altas temperaturas y detergentes agresivos Los componentes de la instrumentación deben resistir altas temperaturas, detergentes agresivos, elevadas presiones y al mismo tiempo deben mantener su fiabilidad y precisión a …
Aplicaciones
Medida de presión en la industria lechera
admin | AplicacionesTransmisores de presión que cumplen estándares higiénicos La tecnología de procesos estériles constituye un elemento bien definido dentro del ámbito de la producción de alimentación y bebidas. Los procesos de fabricación, relleno y embalaje se realizan …
Medición de presión en depósitos estériles
admin | AplicacionesEn procesos de producción de productos alimenticios la presión es un parámetro de gran importancia. Varios reacciones por ejemplo se producen únicamente bajo presiones definidas. Para la esterilización se debe controlar la presión del vapor y mediante la presión …
Aplicaciones para transmisores de temperatura
admin | AplicacionesSeguridad funcional y adaptación a la aplicación de las sondas de temperatura La temperatura es uno de los parámetros más importantes en instalaciones ya que más de 50 % de todos los sensores instalados registran la temperatura. Por ello los usuarios necesitan …