Think global, act local. En línea de este lema, WIKA ha inaugurado a finales de 2018 un nuevo centro de producción y servicio en Arabia Saudita. Con este centro WIKA mejora los servicios globales a sus clientes locales y sienta las bases para expandir su presencia en …
Todos los artículos por admin
Medición de temperatura – El difícil arte de tomar decisiones
admin | Know-HowLa correcta medición de la temperatura de proceso es un factor esencial para lograr un funcionamiento rentable de un instrumento. En principio, esto no parece ser un problema. Los pasos a dar serían los siguientes: selección un termómetro, ajuste del diseño de la …
Instrumentación de presión, temperatura, fuerza y caudal para la industria siderúrgica
admin | AplicacionesLa producción de acero, una aleación de hierro y carbono, es un factor crucial para una economía moderna y hoy en día se utiliza como uno de los indicadores del desarrollo económico más importante de un país. Ningún otro material ofrece características tan …
Medición de presión, temperatura y caudal para el control efectivo de una turbina
admin | AplicacionesLas mediciones de presión, temperatura y caudal son esenciales para el funcionamiento de las turbinas de gas y vapor. De hecho, una central eléctrica sufrirá problemas de seguridad, rendimiento y eficiencia si estos parámetros no se mantienen dentro de los rangos …
DIN 3852-E o DIN EN ISO 1179-2?
admin | Know-HowLa norma DIN 3852-E para conexiones roscadas ya no es válida desde 2012. La norma actual desde entonces (p. ej. para la conexión G ¼ A) es la DIN EN ISO 1179-2: "Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas: orificios de roscar y espicas …