Fiabilidad y seguridad asegurada Factores de la calibración La calibración consiste en la comparación de valores de medida de un instrumento a calibrar y un instrumento patrón. Para un manómetro o un transmisor de presión por ejemplo se capta los datos de …
Todos los artículos por admin
El mercado de la instrumentación
admin | InstrumentaciónNovedades , tendencias, contexto económico En esta fase de crisis mundial con una recesión económica del 2,6% en el último año y una globalización de las economías, cada vez mayor, la industria está atravesando una situación comprometida sobretodo en las …
Elementos del diseño industrial en la instrumentación
admin | Instrumentación"Form follows function" - diseño y aspectos funcionales de un presostato Mientras en el sector de consumo las cuestiones de diseño son de primordial importancia y constituyen factores destacados para la diferenciación, en la industria estos temas todavía ocupan un …
Medida indirecta de valores de proceso con transmisores de presión
admin | InstrumentaciónTransmisores de presión para la medida de fuerza, nivel y temperatura La presión hidrostática bajo una columna de líquido aumenta en proporción de su altura. La presión en un depósito de agua, por ejemplo, aumenta 100 mbar /metro partiendo de la presión …
El uso de termorresistencias en aplicaciones industriales según DIN EN 60751:2009
admin | InstrumentaciónLa DIN EN 60751, estándar para termorresistencias de platino, ha sido reeditada tras más de una década (edición 2009). La reedición fue necesaria ya que varios aspectos, aplicados en la práctica, no han sido mencionados en la versión de 1996. Los ejemplos …