Hay muchas razones para utilizar sondas de temperatura eléctricas con tiempos de respuesta cortos: optimización de la prestación, utilización más eficaz del rango de trabajo de un proceso, evitación de la sobrecarga térmica del medio de proceso. Pero, ¿cómo se …
Todos los artículos por Serena Doria
Cómo los conjuntos de termopares multipunto en unidades de aminas aumentan la producción y evitan averías
Serena Doria | AplicacionesLas unidades de aminas son fundamentales para el funcionamiento de refinerías y plantas químicas. Si una unidad falla debido a la corrosión, la condensación y la formación de espuma, u otro problema, toda la productividad y la seguridad de la instalación están …
El papel fundamental de la temperatura en las columnas de aminas para el tratamiento del gas natural
Serena Doria | AplicacionesLa función de una unidad de aminas es eliminar los compuestos de azufre y el dióxido de carbono no deseados del gas natural bruto antes de su venta y utilización. Un control adecuado de la temperatura desempeña un papel crucial para que la solución de aminas …
Monitorización de presión flexible en el procesamiento del plasma sanguíneo
Serena Doria | AplicacionesEl procesamiento del plasma sanguíneo como materia prima para diversos medicamentos plantea complejas exigencias a la monitorización de presión. Para la instrumentación correspondiente, un fabricante farmacéutico buscaba una solución integral que cumpliera sus …
WIKA está certificada según la norma ISO 19443 para proyectos nucleares civiles
Serena Doria | Know-HowEl uso civil de la energía nuclear es un mercado importante. Por ello, para posicionarse mejor a nivel mundial como partner de soluciones en este segmento, WIKA se ha certificado conforme a la nueva norma de gestión de la calidad, ISO 19443:2018, para proyectos …