El ajuste de los puntos de conmutación de un presostato electrónico para una aplicación en el ámbito del vacío no es una tarea sencilla. Por ello, en el siguiente artículo se explica lo que hay que tener en cuenta en este ajuste. Se trata de un presostato con …
Todos los artículos por Serena Doria
Sensor de presión P-30: precisión y diseño compacto
Serena Doria | Presión, ProductosLas aplicaciones críticas requieren un alto nivel de precisión de medición que sólo está disponible con el sensor de presión industrial de precisión como el P-30 de WIKA. Un diseño compacto y robusto proporciona a este transmisor de presión una versatilidad …
Ahorre tiempo con la sonda de temperatura para superficies Tefracto-Pad®
Serena Doria | AplicacionesWIKA se enorgullece de presentar el último producto de la familia Gayesco: el conjunto de termopares tubeskin modelo TC59-T Tefracto-Pad®, pendiente de patente. Este termopar para superficie fácil de instalar reduce los pasos de soldadura e inspección a la mitad …
Transmisor de presión para entornos de alta resistencia
Serena Doria | AplicacionesCansado de los elevados costes de mantenimiento debidos a los fallos de los instrumentos de medición durante el proceso de curado, un importante fabricante de neumáticos cambió al transmisor de presión absoluta de alta intensidad S-20 de WIKA para obtener un …
2022: el mundo pide vehículos de hidrógeno
Serena Doria | Know-HowAunque no se ha avanzado tanto como en otros países industrializados, en Estados Unidos se está produciendo un movimiento definitivo hacia los vehículos impulsados por hidrógeno como forma de transición de los combustibles basados en el carbono. Algunas de …