Los reactores de gasificación, debido a sus duras condiciones de proceso, imponen grandes exigencias a los instrumentos que en ellos se utilizan. En consecuencia, muchos fabricantes han reaccionado adaptando sus productos. ¿Pero cuáles son las posibilidades de …
Todos los artículos por Serena Doria
Protección Ex: La diferencia entre el modelo de zona y el de división
Serena Doria | Know-How“El producto es apto para su uso en la zona 1, así como para su uso en la clase 1, división 1.” Esta afirmación se escucha o lee continuamente en las descripciones de los productos para uso en zonas peligrosas. ¿Pero cuál es la diferencia entre la zona 1 y la …
Instrumentos de medición eléctrica de la temperatura: Cómo elegir el correcto (Parte 2)
Serena Doria | Know-HowParte 1 de esta serie cubrió tres de los siete factores a valorar cuando se elige la sonda RTD o el termopar correcto para un punto de medición en un proceso. Aquí están los otros cuatro factores. Al igual que el proceso interno, las condiciones ambientales …
Instrumentos de medición eléctrica de la temperatura: Cómo elegir el correcto (Parte 1)
Serena Doria | Know-HowEn esta serie de dos partes, conozca los siete factores a tener en cuenta cuando elija un termómetro industrial para los puntos de medición de su proceso. La mayoría de los puntos de medición de un proceso se utilizan para controlar la temperatura. Hoy en …
El valor de monitorizar la temperatura ambiente en las plantas industriales
Serena Doria | TemperaturaLas personas, la maquinaria y los productos son mejores si se mantienen dentro de un cierto rango de temperatura. El exceso de calor es especialmente problemático para los equipos y para los productos perecederos. Es por eso que el control de la temperatura ambiente …