Un presostato (también interruptor de presión ) es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico en función de la presión de un medio líquido o gaseoso. Normalmente tiene dos funciones diferentes: a) Detector de estado para funciones de …
Todos los artículos por Serena Doria
¿Presostato mecánico o electrónico? Criterios de selección
Serena Doria | AplicacionesUn presostato cierra o abre un circuito eléctrico en función de la presión del medio y sirve para controlar una instalación o un proceso. Existe un presostatos mecánico y electrónico para cualquier aplicación y cualquier potencia de conmutación. En primer …
Termómetros de dilatación de líquido como alternativa económica al termómetro de dilatación de gas
Serena Doria | InstrumentaciónEn la instrumentación mecánica de la temperatura se aplican varios métodos. Los dos principios más conocidos son el termómetro bimetálico y el termómetro de dilatación de gas. Menos conocido es el termómetro de dilatación de líquido o el termómetro de …
Como seleccionar y montar un manómetro – 10 criterios para una correcta instalación
Serena Doria | AplicacionesEl manómetro se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en la industria de procesos para asegurar que los sistemas y los procesos funcionan dentro de los parámetros establecidos. En numerosas operaciones industriales se manejan medios de proceso que son …
La medición de nivel en depósitos abiertos
Serena Doria | InstrumentaciónLa medición de nivel partiendo de la presión hidrostática es la solución más común en la práctica con la mejor facilidad de uso. Para obtener la medición precisa se aplica una sonda de pozo que es transmisor de presión especial con cable y con una …