A pesar del avance de instrumentos electrónicos, el termómetro bimetálico y el termómetro de dilatación de gas siguen ocupando un importante lugar en la monitorización de procesos industriales. El motivo es la fiabilidad absoluta también en caso de una …
Todos los artículos por Serena Doria
Señales de salida analógica en la instrumentación
Serena Doria | InstrumentaciónUna señal de salida de corriente ofrece una mayor resistencia contra efectos electromagnéticos que señales de tensión. Las perturbaciones electromagnéticas se manifiestan en variaciones de tensión y provocan pocas variaciones de corriente. Esta señal …
Manómetros para medir la presión absoluta
Serena Doria | InstrumentaciónManómetro con una cámara de referencia de vacío. Esto instrumento se aplica para la medición de la presión independientemente de las variaciones naturales de la presión atmosférica. En principio se pueden utilizar todas las muelles y sistemas de …
La medición de presión, temperatura y nivel en la hidráulica
Serena Doria | AplicacionesInterruptores universales para la instrumentación de temperatura , presión y nivel. No es fácil dominar tres disciplinas ni en el deporte y tampoco en el ámbito de la instrumentación. La presión, la temperatura y el nivel constituyen las tres magnitudes …
¿Cómo se mide la presión diferencial?
Serena Doria | InstrumentaciónMétodos de medida de presión diferencial con instrumentos mecánicos y electrónicos. La presión diferencial es la diferencia entre un determinado valor de presión y otro valor de referencia. De hecho se podría considerar también la presión absoluta como …