El hexafluoruro de azufre es un aislante y un medio extintor de arco muy eficaz, se encuentra comúnmente en la industria de la transmisión y distribución de energía. Pero para proteger al equipo, al personal y el medio ambiente, los usuarios deben ser conscientes …
Todos los artículos por Rubén Vega
Baño de calibración o calibrador de temperatura de bloque seco, ¿cuál es la elección adecuada?
Rubén Vega | Know-HowAl igual que todos los sensores, los de temperatura también se tienen que calibrar a intervalos regulares. Garantizando así una medición de valores exactos y coherentes. La calibración de temperatura (por ejemplo, utilizando un baño de calibración o un calibrador …
El manómetro digital CPG1500 de WIKA ofrece versatilidad y exactitud de calibración
Rubén Vega | CalibraciónEl CPG1500 es un manómetro digital duradero y de fácil uso que cuenta con la versatilidad de un manómetro analógico y la total exactitud de un instrumento digital de alta calidad. Con tantos tipos de manómetros disponibles en el mercado, ¿cómo se selecciona …
Pistones de doble rango para calibración de la presión
Rubén Vega | CalibraciónLas balanzas de pesos muertos de doble pistón pueden mejorar enormemente la capacidad de un laboratorio para calibrar amplios rangos de presión con la mayor precisión. Con los transductores y dispositivos bajo prueba (DUT) que tienen un amplio rango de medición, la …
El nuevo deshidratador de WIKA elimina la humedad del gas SF6 sin interrumpir los procesos
Rubén Vega | InstrumentaciónEl SF 6 puro es un excelente aislante en las estaciones eléctricas, pero la humedad en el gas disminuye su capacidad aislante y los productos de descomposición pueden resultar muy dañinos para los seres humanos, la maquinaria y el medio ambiente. Diseñado en …