Los instrumentos de medición de presión y temperatura se utilizan en casi todos los ámbitos de la fabricación industrial. Debido a la carga mecánica, química y térmica continua, estos instrumentos envejecen y, por lo tanto, no pueden garantizar la exactitud de …
Todos los artículos por Rubén Vega
Calibración con un solo clic
Rubén Vega | CalibraciónLas sondas de temperatura son generalmente complicadas de calibrar. Sin embargo, este proceso de inspección puede simplificarse de manera considerable conectando un termómetro de referencia habilitado para su automatización a un generador de temperatura. Las rutinas …
¿Qué es el Hexafloruro de Azufre o SF6?
Rubén Vega | Know-HowEl Hexafloruro de Azufre o SF 6 es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y químicamente muy estable por lo que a temperatura ambiente no reacciona con ninguna otra sustancia. Su gran …
Hasta doble precisión
Rubén Vega | AplicacionesNo hay dos calibraciones absolutamente iguales. Esto se puede ver en el ejemplo de los instrumentos de medición de temperatura: El método de evaluación que se elija para termómetros y sensores depende de las condiciones del proceso, las normas de calidad y los …
Equipos de instrumentación con transmisión remota
Rubén Vega | Know-HowLos smartphones pueden transferir datos vía Bluetooth, WLAN y NFC, los smartwatches son igualmente conectables. En el sector del consumo, las soluciones inalámbricas forman parte de la vida cotidiana desde hace mucho tiempo. En la industria, en cambio, siguen siendo …