• Rubén Vega
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Todos los artículos por  Rubén Vega

Como evaluar las prestaciones de un calibrador de presión

Rubén Vega | Instrumentación
Calibracion de presion

La ciencia ha desarrollado modelos matemáticos y términos para caracterizar las prestaciones de dispositivos industriales, como por ejemplo un manómetro patrón . El término central en este contexto es la “exactitud”. Existen innumerables versiones de …

Leer más

Pruebas de calidad de gas SF6 en equipos de alta tensión

Rubén Vega | Aplicaciones
Gas-SF6-Analisis

Los usuarios de corriente eléctrico esperan una disponibilidad de 100% en cualquier momento. Para cumplir estas expectativas no debe fallar ningún elemento en la cadena de suministro de la red de alta tensión con sus subestaciones para la distribución de energía …

Leer más

La medición continua de humedad en celdas aisladas en gas SF6

Rubén Vega | Aplicaciones
Densimetro transmisor de presión

Las celdas de la distribución de electricidad tienen una vida útil de algo más de 30 años y la seguridad operacional durante todo este periodo es un gran desafío para los operadores de redes y fabricantes de los equipos.La monitorización es un factor clave y se …

Leer más

La monitorización del relleno de gas SF6 en subestaciones eléctricas

Rubén Vega | Aplicaciones
Analisis gas sf6 subestaciones eléctricas

El hexafluoruro de azufre es un gran aislante y extintor de arco que abre nuevos modelos en la fabricación de equipos eléctricos desde 1960. Este gas permite, entre otras aplicaciones,  la operación con alta seguridad y la preservación del medio ambiente. Leer …

Leer más

Cómo calibrar un manómetro in situ

Rubén Vega | Vídeos

Debemos revisar los manómetros para comprobar su fiabilidad en el proceso ya que con el uso se pueden desgastar. Para ello debemos comprobar la precisión y si cumplen la clase. Existe un sistema muy sencillo de comprobación in situ. Leer más …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales