Los manómetros mecánicos son instrumentos utilizados para medir la presión de un fluido y mostrar el resultado directamente en una esfera mediante una aguja. Se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, instalaciones técnicas y procesos en los que es necesario controlar la presión de gases o líquidos.

A diferencia de los instrumentos electrónicos, los manómetros mecánicos realizan la medición mediante un elemento sensible que se deforma bajo el efecto de la presión. Este movimiento se transmite a un mecanismo que desplaza la aguja sobre la escala.

Pero ¿cómo funcionan los manómetros mecánicos? ¿Qué elementos permiten realizar la medición y cuáles son los principales tipos de manómetros? En este artículo explicamos el principio de funcionamiento de los manómetros mecánicos, sus principales tecnologías y sus aplicaciones.

¿Qué es un manómetro mecánico?

Un manómetro mecánico es un instrumento utilizado para medir la presión de un fluido mediante un sistema mecánico.

Su funcionamiento se basa en la deformación de un elemento sensible cuando se aplica presión. Esta deformación genera un movimiento mecánico que se transmite mediante un mecanismo hasta la aguja del instrumento.

La aguja indica entonces el valor de presión sobre una escala graduada.

Este principio permite realizar una medición de presión sin necesidad de alimentación eléctrica para generar la indicación..

¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?

El funcionamiento de un manómetro mecánico puede explicarse mediante varias etapas.

Primero, el fluido entra en contacto con el elemento de medición del instrumento. La presión ejercida por el fluido provoca una deformación del elemento sensible.

Esta deformación genera un movimiento mecánico. El movimiento se transmite mediante un mecanismo de transmisión que amplifica y transforma el desplazamiento.

Finalmente, el mecanismo mueve la aguja del manómetro, que indica el valor de presión en la escala graduada.

El principio general es, por tanto:

presión → deformación → movimiento mecánico → desplazamiento de la aguja → indicación de presión

La tecnología utilizada para realizar esta medición depende del tipo de manómetro.

¿Cuáles son los principales tipos de manómetros mecánicos?

Existen diferentes tipos de manómetros mecánicos, que se distinguen principalmente por el elemento utilizado para detectar la presión.

Los tres principios de medición más habituales son:

  • manómetro de tubo Bourdon;
  • manómetro de membrana;
  • manómetro de cápsula.

Cada tecnología presenta características diferentes y puede adaptarse a determinadas condiciones de medición.

1. Manómetro de tubo Bourdon

El manómetro de tubo Bourdon es uno de los tipos de manómetros mecánicos más utilizados.

Su elemento de medición es un tubo metálico curvado. Cuando se aplica presión en el interior del tubo, este tiende a modificar su forma.

El movimiento generado por esta deformación se transmite al mecanismo del manómetro y provoca el desplazamiento de la aguja.

La posición de la aguja sobre la escala permite determinar la presión del fluido.

¿Cómo funciona un manómetro de tubo Bourdon?

Cuando la presión aumenta, el tubo Bourdon se deforma. Esta deformación se transforma en un movimiento mecánico mediante el mecanismo de transmisión.

El movimiento se amplifica y se transmite a la aguja, que se desplaza sobre la escala.

Cuando la presión disminuye, el tubo vuelve hacia su posición inicial y la aguja también se desplaza en sentido contrario.

2. Manómetro de membrana

El manómetro de membrana utiliza una membrana elástica como elemento sensible.

Cuando el fluido ejerce presión sobre la membrana, esta se deforma. El movimiento generado se transmite al mecanismo del instrumento y se convierte en una indicación sobre la esfera.

Esta tecnología puede resultar especialmente adecuada para aplicaciones en las que el fluido es viscoso, agresivo, contaminado o contiene partículas.

La membrana puede utilizarse también en combinación con un separador para aislar el instrumento del fluido de proceso.

¿Cómo funciona un manómetro de membrana?

La presión aplicada sobre la membrana provoca su deformación.

El mecanismo transforma esta deformación en un movimiento de la aguja, que indica la presión medida.

El diseño del elemento sensible y los materiales utilizados deben adaptarse a las características del fluido y a las condiciones del proceso.

3. Manómetro de cápsula

El manómetro de cápsula utiliza un elemento de medición formado por una cápsula.

Cuando la presión actúa sobre la cápsula, esta se deforma. El movimiento resultante se transmite al mecanismo y se convierte en una indicación de presión.

Los manómetros de cápsula pueden utilizarse especialmente para medir presiones relativamente bajas.

Su selección depende de la presión que se debe medir y de las características específicas de la aplicación.

¿Qué ocurre dentro de un manómetro mecánico?

El funcionamiento interno de un manómetro mecánico combina el elemento sensible y el mecanismo de transmisión.

La presión del fluido actúa sobre el elemento de medición. Este elemento se deforma en función de la presión aplicada.

La deformación se transmite al mecanismo, que transforma el movimiento en un desplazamiento angular de la aguja.

La escala del manómetro está diseñada para relacionar la posición de la aguja con el valor de presión correspondiente.

De esta manera, el usuario puede leer directamente la presión en la esfera del instrumento.

¿Qué mide un manómetro?

Un manómetro de presión mide la presión de un fluido con respecto a una referencia determinada.

En muchas aplicaciones industriales se utiliza para medir la presión relativa, es decir, la diferencia entre la presión del fluido y la presión atmosférica.

Dependiendo de la aplicación, también existen instrumentos diseñados para medir otros tipos de presión.

El tipo de presión que debe medirse es, por tanto, un criterio importante al seleccionar un manómetro.

¿Cuál es la diferencia entre presión relativa y presión absoluta?

La presión relativa se expresa con respecto a la presión atmosférica.

La presión absoluta, en cambio, se expresa con respecto al vacío absoluto.

La elección entre un manómetro para presión relativa o un instrumento para presión absoluta depende de las necesidades de la aplicación.

Antes de seleccionar un instrumento de medición de presión, es importante determinar qué tipo de presión debe medirse.

¿Cómo se lee un manómetro mecánico?

Leer un manómetro mecánico consiste en observar la posición de la aguja sobre la escala graduada.

Para realizar una lectura correcta, es necesario identificar primero la unidad de presión utilizada y comprobar el rango de medición del instrumento.

La escala debe permitir leer el valor de presión de forma clara en las condiciones normales de funcionamiento.

El diámetro de la esfera, la graduación y la posición del instrumento pueden influir en la facilidad de lectura.

¿Qué factores influyen en el funcionamiento de un manómetro?

El funcionamiento y la fiabilidad de un manómetro mecánico dependen de las condiciones de la aplicación.

Entre los principales factores que deben tenerse en cuenta se encuentran:

  • la presión que se debe medir;
  • la naturaleza del fluido;
  • la temperatura;
  • la presencia de partículas o contaminantes;
  • la viscosidad del fluido;
  • las vibraciones;
  • las condiciones ambientales;
  • los materiales en contacto con el fluido.

El instrumento debe seleccionarse de acuerdo con estas condiciones para garantizar una medición adecuada.

Manómetros mecánicos para diferentes fluidos

No todos los fluidos presentan las mismas características y, por tanto, no todos los manómetros son adecuados para todas las aplicaciones.

Los fluidos corrosivos pueden requerir materiales compatibles con el medio.

Los fluidos viscosos o que contienen partículas pueden requerir una tecnología de medición adaptada para evitar problemas de medición o acumulación.

En determinadas aplicaciones, un separador de membrana puede utilizarse para aislar el manómetro del fluido de proceso.

El tipo de manómetro debe seleccionarse teniendo en cuenta las propiedades del fluido y las condiciones reales de funcionamiento.

¿Cuáles son las ventajas de los manómetros mecánicos?

Los manómetros mecánicos se utilizan en numerosas aplicaciones debido a su principio de funcionamiento sencillo y a la posibilidad de realizar una lectura directa.

Entre sus principales características se encuentran:

  • indicación directa de la presión;
  • funcionamiento mecánico;
  • ausencia de alimentación eléctrica para la indicación;
  • diferentes tecnologías de medición;
  • posibilidad de adaptarse a distintas aplicaciones industriales.

La configuración adecuada depende de la presión, el fluido, la temperatura y las condiciones ambientales de cada aplicación.

¿Cómo elegir un manómetro mecánico?

Para elegir un manómetro, es necesario analizar las condiciones reales de la aplicación.

Los principales criterios son:

  • rango de presión;
  • tipo de presión que se debe medir;
  • naturaleza del fluido;
  • compatibilidad de los materiales;
  • temperatura del proceso;
  • condiciones ambientales;
  • presencia de vibraciones;
  • viscosidad o presencia de partículas;
  • tecnología de medición;
  • conexión del instrumento;
  • tamaño de la esfera y legibilidad.

El rango de presión es especialmente importante. El manómetro debe estar correctamente dimensionado para las condiciones de funcionamiento y las posibles variaciones de presión.

La tecnología de medición también debe seleccionarse en función de las características del fluido y de las condiciones del proceso.

Manómetro de tubo Bourdon, de membrana o de cápsula: ¿cuál elegir?

La elección entre las diferentes tecnologías depende principalmente de la aplicación.

Un manómetro de tubo Bourdon puede utilizarse en numerosas aplicaciones industriales de medición de presión.

Un manómetro de membrana puede ser adecuado cuando el fluido presenta características que requieren una tecnología de membrana, como viscosidad, agresividad o presencia de partículas.

Un manómetro de cápsula puede utilizarse para determinadas aplicaciones de baja presión.

Por tanto, no existe un único tipo de manómetro adecuado para todas las aplicaciones. La selección debe realizarse a partir de las condiciones específicas del proceso.

Tabla comparativa de los principales manómetros mecánicos

Tipo de manómetro Elemento de medición Aplicaciones características
Tubo Bourdon Tubo metálico curvado Medición de presión en numerosas aplicaciones industriales
Membrana Membrana elástica Fluidos viscosos, agresivos o con partículas, según la configuración
Cápsula Cápsula Aplicaciones de presión relativamente baja

¿Por qué siguen utilizándose los manómetros mecánicos?

Los manómetros mecánicos continúan utilizándose ampliamente porque permiten realizar una indicación directa de la presión mediante un principio de medición mecánico.

Su funcionamiento puede adaptarse a numerosas aplicaciones mediante diferentes elementos de medición y configuraciones.

Además, la posibilidad de seleccionar distintos materiales, conexiones y diseños permite adaptar el instrumento a diferentes condiciones de proceso.

La elección correcta del manómetro sigue siendo fundamental para obtener una medición fiable y adecuada a la aplicación.

Conclusión

Los manómetros mecánicos utilizan un principio de medición basado en la deformación de un elemento sensible bajo el efecto de la presión.

Esta deformación se transforma en un movimiento mecánico que se transmite a la aguja del instrumento. El usuario puede así leer directamente la presión en una escala graduada.

Los principales tipos de manómetros mecánicos son los de tubo Bourdon, membrana y cápsula. Cada tecnología presenta características diferentes y debe seleccionarse en función de la presión, el fluido, la temperatura y las condiciones de la aplicación.

Comprender cómo funcionan los manómetros permite elegir la tecnología más adecuada y utilizar correctamente el instrumento de medición de presión.

Para obtener más información sobre manómetros, instrumentos de medición de presión y soluciones para aplicaciones industriales, consulte las páginas específicas de WIKA o póngase en contacto con los expertos en medición de presión.

FAQ

1. ¿Cómo funciona un manómetro mecánico?

Un manómetro mecánico mide la presión mediante la deformación de un elemento sensible. Esta deformación se transforma en un movimiento mecánico que desplaza la aguja sobre una escala graduada.

2. ¿Cómo funciona un manómetro de tubo Bourdon?

La presión del fluido provoca una deformación de un tubo metálico curvado. Esta deformación se transmite a un mecanismo que mueve la aguja del manómetro.

3. ¿Cómo funciona un manómetro de membrana?

La presión actúa sobre una membrana elástica y provoca su deformación. El movimiento resultante se transmite al mecanismo del instrumento y se convierte en una indicación de presión.

4. ¿Qué tipos de manómetros mecánicos existen?

Los principales tipos son los manómetros de tubo Bourdon, los manómetros de membrana y los manómetros de cápsula. Cada uno utiliza un elemento de medición diferente.

5. ¿Qué mide un manómetro?

Un manómetro mide la presión de un fluido respecto a una referencia determinada. En muchas aplicaciones industriales se utiliza para medir la presión relativa respecto a la presión atmosférica.

6. ¿Qué manómetro elegir para un fluido viscoso?

Dependiendo de las características del fluido y de la aplicación, un manómetro de membrana puede ser una opción adecuada. La selección debe considerar también la presión, la temperatura y los materiales.

7. ¿Cuál es la diferencia entre presión absoluta y presión relativa?

La presión absoluta se mide con respecto al vacío absoluto, mientras que la presión relativa se expresa con respecto a la presión atmosférica.

8. ¿Cómo elegir un manómetro mecánico?

Para elegir un manómetro hay que considerar el rango y tipo de presión, el fluido, la temperatura, los materiales, las condiciones ambientales, la tecnología de medición y las características de instalación.