La presión diferencial es una magnitud utilizada en numerosas aplicaciones industriales para comparar dos presiones diferentes. A diferencia de una medición de presión convencional, en la que se mide una presión respecto a una referencia, la presión diferencial determina la diferencia entre dos puntos de un sistema.
La medición de presión diferencial puede utilizarse, por ejemplo, para controlar filtros, supervisar procesos, medir niveles o determinar caudales.
Pero ¿cómo se mide la presión diferencial? ¿Qué instrumentos pueden utilizarse y qué factores deben tenerse en cuenta para seleccionar una solución de medición adecuada? En este artículo explicamos el principio de la presión diferencial, los principales métodos de medición y sus aplicaciones industriales.
¿Qué es la presión diferencial?
La presión diferencial es la diferencia entre dos valores de presión medidos en dos puntos diferentes.
Se puede expresar de forma sencilla como:
Presión diferencial = presión 1 − presión 2
Los dos puntos de medición suelen identificarse como presión alta y presión baja. La diferencia entre ambos valores corresponde a la presión diferencial.
Por ejemplo, si la presión en un punto de una instalación es superior a la presión en otro punto, el instrumento puede medir esta diferencia para determinar la presión diferencial existente entre ambos.
La presión diferencial puede ser positiva o negativa dependiendo de cuál de los dos puntos presente la mayor presión.
¿Cómo se mide la presión diferencial?
Para medir la presión diferencial, es necesario conectar un instrumento a dos puntos del sistema.
El primer punto corresponde normalmente al lado de alta presión y el segundo al lado de baja presión.
El instrumento compara las dos presiones y determina la diferencia entre ellas. El resultado puede mostrarse directamente en un instrumento mecánico o convertirse en una señal eléctrica en el caso de un sensor o transmisor.
El principio general de medición es:
presión alta − presión baja = presión diferencial
La tecnología utilizada depende de las necesidades de la aplicación, del rango de presión y de las condiciones del proceso.
¿Qué instrumentos se utilizan para medir la presión diferencial?
Existen diferentes instrumentos para realizar una medición de presión diferencial.
Entre las principales soluciones se encuentran:
- manómetros de presión diferencial;
- sensores de presión diferencial;
- transmisores de presión diferencial;
- instrumentos mecánicos de medición diferencial.
La elección depende de si se necesita una indicación local, una señal eléctrica para un sistema de control o una solución específica para una aplicación industrial.
Manómetro de presión diferencial
Un manómetro de presión diferencial permite comparar dos presiones y mostrar directamente la diferencia en una esfera.
El instrumento dispone de dos conexiones de presión. Cada una está conectada a uno de los puntos cuya presión debe compararse.
El mecanismo de medición responde a la diferencia entre ambas presiones y la aguja indica el valor de presión diferencial.
Esta solución puede utilizarse cuando se necesita una indicación local y directa de la presión diferencial.
Sensor de presión diferencial
Un sensor de presión diferencial convierte la diferencia entre dos presiones en una señal eléctrica.
Los sensores pueden utilizarse cuando el valor medido debe integrarse en un sistema de control, adquisición de datos o supervisión.
El sensor recibe las dos presiones y determina la diferencia entre ellas. La señal generada puede utilizarse posteriormente para visualizar, registrar o controlar el proceso.
La selección del sensor depende de las características de la aplicación y de los requisitos del sistema de medición.
Transmisor de presión diferencial
Un transmisor de presión diferencial permite medir la diferencia entre dos presiones y transmitir el resultado a un sistema de control o supervisión.
A diferencia de un instrumento que proporciona únicamente una indicación local, el transmisor está diseñado para proporcionar una señal que puede integrarse en un sistema de automatización.
Los transmisores de presión diferencial pueden utilizarse en diferentes aplicaciones industriales en las que es necesario controlar continuamente una diferencia de presión.
¿Cuál es la diferencia entre presión diferencial y presión relativa?
La presión diferencial y la presión relativa no representan exactamente la misma magnitud.
La presión relativa se determina con respecto a una presión de referencia, normalmente la presión atmosférica.
La presión diferencial, en cambio, compara directamente dos presiones diferentes.
Por ejemplo, un manómetro de presión relativa puede indicar la presión de un depósito respecto a la atmósfera. Un instrumento de presión diferencial puede comparar la presión antes y después de un filtro.
La elección del instrumento depende, por tanto, de la magnitud que se desea medir.
¿Cuál es la diferencia entre presión diferencial y presión absoluta?
La presión absoluta se expresa con respecto al vacío absoluto.
La presión diferencial compara dos presiones entre sí.
Por tanto, una medición absoluta y una medición diferencial responden a necesidades diferentes.
La presión absoluta puede ser necesaria cuando la referencia es el vacío, mientras que la presión diferencial se utiliza cuando interesa conocer la diferencia entre dos puntos de un sistema.
¿Cómo se mide la presión diferencial en un filtro?
Una de las aplicaciones habituales de la medición de presión diferencial es la supervisión de filtros.
La presión puede medirse antes y después del filtro. Cuando el filtro comienza a acumular contaminantes, la diferencia entre las dos presiones puede aumentar.
La medición de esta diferencia permite supervisar el estado del filtro y detectar cambios en las condiciones de funcionamiento.
El instrumento utilizado debe seleccionarse de acuerdo con el rango de presión diferencial y las condiciones específicas de la instalación.
¿Cómo se mide la presión diferencial para determinar el caudal?
La presión diferencial también puede utilizarse para determinar el caudal de un fluido.
En determinadas configuraciones de medición, un elemento situado en la tubería genera una diferencia de presión entre dos puntos.
La presión diferencial medida puede relacionarse con el caudal del fluido mediante el principio de medición utilizado.
Este método puede utilizarse en diferentes aplicaciones industriales de medición de caudal.
La selección del instrumento y de los elementos de medición debe realizarse en función de las características del fluido, la instalación y el rango de medición.
Medición de presión diferencial para controlar el nivel
La presión diferencial también puede utilizarse para determinar el nivel de un líquido en un depósito.
La presión medida en diferentes puntos del sistema depende de la presión ejercida por la columna de líquido. La diferencia entre las presiones puede utilizarse para determinar el nivel.
Este principio puede aplicarse en determinados depósitos y procesos industriales.
La configuración del sistema de medición debe adaptarse a las características del fluido y a las condiciones del proceso.
¿Qué factores hay que tener en cuenta al medir la presión diferencial?
Para realizar una medición de presión diferencial adecuada, es necesario analizar las condiciones de la aplicación.
Los principales criterios son:
- rango de presión diferencial;
- presión máxima del sistema;
- naturaleza del fluido;
- temperatura del proceso;
- temperatura ambiente;
- presión estática;
- condiciones ambientales;
- presencia de partículas o contaminantes;
- compatibilidad de los materiales;
- precisión necesaria;
- tipo de señal de salida;
- condiciones de instalación.
La presión estática es especialmente importante en determinadas aplicaciones, ya que las dos presiones comparadas pueden ser relativamente elevadas aunque la diferencia entre ellas sea pequeña.
Por este motivo, el instrumento debe seleccionarse teniendo en cuenta tanto la presión diferencial que se desea medir como las presiones a las que estará expuesto.
¿Qué rango de presión diferencial elegir?
El rango de medición debe corresponder a las condiciones reales de la aplicación.
Un rango demasiado reducido puede provocar que el instrumento quede expuesto a valores superiores a los previstos. Un rango excesivamente amplio puede reducir la capacidad de lectura de pequeñas diferencias de presión.
Es necesario conocer la presión diferencial mínima, nominal y máxima que puede aparecer durante el funcionamiento de la instalación.
Las posibles variaciones y condiciones transitorias también deben tenerse en cuenta al seleccionar el instrumento.
¿Cómo influye el fluido en la medición de presión diferencial?
La naturaleza del fluido puede influir directamente en la selección del instrumento.
Un fluido corrosivo puede requerir materiales compatibles con el medio. Un fluido viscoso o que contiene partículas puede presentar condiciones de medición diferentes a las de un fluido limpio.
También debe considerarse la temperatura del fluido y las condiciones en las que el instrumento estará en contacto con el proceso.
En determinadas aplicaciones, puede ser necesario utilizar soluciones de separación para proteger el instrumento del fluido.
Presión diferencial en aplicaciones industriales
La medición de presión diferencial industrial puede utilizarse en numerosos procesos.
Entre las aplicaciones se encuentran:
- supervisión de filtros;
- medición de caudal;
- medición de nivel;
- control de procesos;
- supervisión de sistemas de ventilación;
- control de condiciones de funcionamiento.
La solución de medición debe seleccionarse en función de las características específicas de cada aplicación.
Manómetro diferencial o transmisor diferencial: ¿cuál elegir?
La elección entre un manómetro diferencial y un transmisor de presión diferencial depende principalmente del uso que se dará al resultado de la medición.
Un manómetro diferencial puede ser adecuado cuando se necesita visualizar directamente la diferencia de presión en el lugar de instalación.
Un transmisor diferencial puede ser más apropiado cuando el valor debe enviarse a un sistema de control, automatización o supervisión.
También existen soluciones que combinan diferentes funciones de medición y transmisión.
La selección debe realizarse considerando las necesidades del proceso y del sistema de instrumentación.
Tabla comparativa de instrumentos de presión diferencial
| Instrumento | Principio general | Uso principal |
|---|---|---|
| Manómetro diferencial | Comparación mecánica de dos presiones | Indicación local |
| Sensor de presión diferencial | Conversión de la diferencia de presión en señal eléctrica | Medición electrónica |
| Transmisor de presión diferencial | Medición y transmisión de la diferencia de presión | Control y supervisión de procesos |
¿Cómo elegir un instrumento para medir presión diferencial?
Para elegir un instrumento de presión diferencial, es necesario comenzar por definir las condiciones de medición.
Los principales criterios son:
- presión diferencial mínima y máxima;
- presión estática;
- tipo de fluido;
- temperatura;
- precisión requerida;
- condiciones ambientales;
- materiales en contacto con el fluido;
- necesidad de indicación local;
- necesidad de señal eléctrica;
- integración con un sistema de control;
- requisitos de instalación.
El instrumento debe estar correctamente dimensionado tanto para la diferencia de presión que se desea medir como para las presiones presentes en el sistema.
Errores que deben evitarse al medir la presión diferencial
Una medición incorrecta puede deberse a una selección inadecuada del instrumento o a una evaluación incompleta de las condiciones del proceso.
Es importante evitar:
- seleccionar el rango únicamente a partir de la presión diferencial nominal;
- ignorar la presión estática del sistema;
- no comprobar la compatibilidad de los materiales con el fluido;
- no considerar la temperatura;
- utilizar un instrumento sin verificar la precisión necesaria;
- ignorar las condiciones ambientales;
- no tener en cuenta la forma en que se utilizará la señal de medición.
Una correcta definición de los parámetros de la aplicación permite seleccionar una solución de medición adecuada.
Conclusión
La presión diferencial corresponde a la diferencia entre dos presiones medidas en puntos diferentes de un sistema.
Para medir la presión diferencial, se conectan los dos lados del instrumento a los puntos de presión que deben compararse. El instrumento determina la diferencia y proporciona una indicación local o una señal eléctrica, según la tecnología utilizada.
Los principales instrumentos son los manómetros diferenciales, sensores de presión diferencial y transmisores de presión diferencial.
La selección debe considerar el rango de presión diferencial, la presión estática, el fluido, la temperatura, la precisión y las condiciones de instalación.
Comprender cómo se mide la presión diferencial permite seleccionar correctamente el instrumento y adaptarlo a las necesidades de aplicaciones industriales como la supervisión de filtros, la medición de caudal o el control de nivel.
Nota
Para obtener más información sobre las soluciones de medición de presión diferencial, los manómetros, sensores y transmisores de presión, consulte las páginas específicas de WIKA o póngase en contacto con los expertos en instrumentación y medición de presión.
FAQ
1. ¿Cómo se mide la presión diferencial?
La presión diferencial se mide comparando la presión existente en dos puntos de un sistema. Un instrumento conectado a ambos puntos determina la diferencia entre la presión alta y la presión baja.
2. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión diferencial?
Se pueden utilizar diferentes instrumentos, entre ellos manómetros diferenciales, sensores de presión diferencial y transmisores de presión diferencial. La elección depende de las necesidades de la aplicación.
3. ¿Qué es un manómetro de presión diferencial?
Es un instrumento que compara dos presiones y muestra directamente la diferencia entre ellas, normalmente mediante una aguja y una escala graduada.
4. ¿Cuál es la diferencia entre presión diferencial y presión relativa?
La presión relativa se mide con respecto a una presión de referencia, normalmente la presión atmosférica. La presión diferencial compara dos presiones diferentes entre sí.
5. ¿Para qué se utiliza la medición de presión diferencial?
Puede utilizarse para supervisar filtros, medir caudales, determinar niveles y controlar diferentes condiciones de procesos industriales.
6. ¿Cómo se mide la presión diferencial en un filtro?
Se mide la presión antes y después del filtro. La diferencia entre ambas presiones permite supervisar el comportamiento del filtro y detectar cambios en las condiciones de funcionamiento.
7. ¿Puede utilizarse la presión diferencial para medir el caudal?
Sí. En determinadas configuraciones, una diferencia de presión generada por un elemento de medición puede relacionarse con el caudal del fluido.
8. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un instrumento de presión diferencial?
Es necesario considerar el rango de presión diferencial, la presión estática, el fluido, la temperatura, la precisión, los materiales, las condiciones ambientales y la necesidad de una indicación local o una señal para un sistema de control.