La protección del clima desempeña un papel cada vez más importante en WIKA. El tema va mucho más allá de la optimización de nuestros propios procesos y el desarrollo de tecnologías de medición más adecuadas para nuestros clientes. La movilidad eléctrica, el alquiler de bicicletas y la campaña de flores del equipo en favor de la sostenibilidad son algunos ejemplos de protección del clima que lo demuestran.
Estaciones de carga adicionales para los empleados de WIKA

Cargar el coche eléctrico mientras se trabaja – esta iniciativa fue muy bien acogida por los empleados de la empresa
WIKA apoya la movilidad eléctrica de sus empleados, que cada vez se dirigen al trabajo en coches eléctricos. Al igual que en las sucursales de Suiza y EE.UU., ahora también hay estaciones de carga disponibles para los empleados en la sede central de Klingenberg. Hay seis columnas con un total de doce puntos de carga, cada uno de los cuales ofrece una capacidad de carga de al menos once kilovatios hora.
Los usuarios se registran con su tarjeta de identificación a través de una aplicación específica. Si alguien desea utilizar uno de los puntos de recarga, puede reservar una de las cuatro franjas horarias posibles mediante la aplicación de reservas. De este modo, el mayor número posible de empleados puede recargar sus vehículos durante las horas de trabajo.
Ir en bicicleta al trabajo para promover la protección del clima
El alquiler de bicicletas en WIKA ofrece dos aspectos positivos: contribuye a la protección del clima y favorece la salud de los empleados. La conclusión de un acuerdo colectivo pertinente por parte de la industria bávara del metal y la electricidad preparó el terreno para el alquiler de bicicletas. A la hora de elegir un socio de leasing, WIKA optó por el líder del mercado JobRad. Los empleados de WIKA pueden acudir a uno de los más de 6.000 distribuidores especializados de JobRad in situ u online, elegir una bicicleta y hacer el pedido. Desde una robusta bicicleta de paseo hasta una bicicleta de carreras de alta tecnología, desde una bicicleta de carga hasta una e-bike, todo es posible. La solicitud es verificada y aprobada por WIKA. Y para que las bicicletas nuevas «no sigan andando», WIKA dona un candado para cada vehículo.
Flores y hierbas silvestres para preservar la biodiversidad

Sembrar «plantas abeja» y revitalizar zonas vacías era el objetivo de una acción del equipo de sostenibilidad.
Numerosas campañas de de-sealing en las ciudades subrayan el hecho de que plantar superficies favorece la protección del clima. Una campaña floral del equipo de sostenibilidad de WIKA también contribuyó a la conservación de los insectos. Tres aprendices, así como niñas y niños del jardín de infancia de la empresa, WIKalino, ayudaron a distribuir mezclas de semillas de flores silvestres y hierbas alrededor de la empresa y en el aparcamiento de una casa móvil.
Las semillas de flores sobraban del WIKA Experience Day 2022, pero aún no habían desplegado su efecto positivo. Las flores y las hierbas silvestres ofrecen a todos los insectos, pero especialmente a las abejas y los abejorros, una fuente óptima de alimento. De este modo, en vista del declive de la biodiversidad entre los insectos, que también afecta a otras especies animales, el equipo de sostenibilidad también «sembró» una primera conciencia de este problema entre los niños de WIKAlino.
Encontrará más información sobre la estrategia de sostenibilidad de WIKA en su sitio web.
Lea también los siguientes artículos de nuestro Blog:
“Sostenibilidad: el compromiso de WIKA para reducir su huella de carbono”
“¿Está preparada su empresa para la transición al hidrógeno?”
“Sistema de medición de presión contra las emisiones fugitivas de metano”