Un presostato es un instrumento utilizado para controlar la presión de un fluido y activar o desactivar un circuito cuando se alcanza un valor de presión determinado. Se utiliza en numerosas aplicaciones industriales en las que es necesario supervisar o controlar automáticamente la presión de un proceso.
A diferencia de un manómetro, que proporciona una indicación visual del valor de presión, un presostato actúa cuando la presión alcanza un punto de conmutación definido.
Existen diferentes tipos de presostatos, adaptados a distintos rangos de presión, fluidos, condiciones ambientales y necesidades de control.
Pero ¿qué es un presostato y cómo funciona? ¿Qué tipos existen y en qué aplicaciones industriales se utilizan? En este artículo explicamos el principio de funcionamiento del presostato, sus principales características y los criterios que deben tenerse en cuenta para seleccionar el instrumento adecuado.
¿Qué es un presostato?
Un presostato es un dispositivo utilizado para supervisar la presión de un fluido y generar una señal de conmutación cuando se alcanza un valor predefinido.
El instrumento detecta la presión del sistema y la compara con un punto de ajuste. Cuando la presión alcanza el valor establecido, el presostato cambia el estado de su contacto eléctrico.
Esta señal puede utilizarse para activar o desactivar un equipo, generar una alarma o controlar una determinada función del proceso.
El presostato puede utilizarse tanto para controlar una presión mínima como una presión máxima, dependiendo de su configuración.
¿Cómo funciona un presostato?
El funcionamiento de un presostato se basa en la detección de una presión y en la conmutación de un contacto eléctrico.
La presión del fluido actúa sobre un elemento sensible. Dependiendo del tipo de presostato, este elemento puede ser, por ejemplo, un diafragma, un pistón u otro sistema de detección.
Cuando la presión alcanza el valor de conmutación establecido, el movimiento del elemento sensible provoca el cambio de estado del contacto.
El circuito eléctrico puede entonces abrirse o cerrarse según la configuración del presostato.
Cuando la presión vuelve a alcanzar otro valor determinado, el contacto puede regresar a su estado inicial.
Punto de conmutación y diferencial de conmutación
El punto de conmutación es el valor de presión en el que el presostato cambia el estado de su contacto.
En muchas aplicaciones también existe un diferencial entre el punto de conmutación y el punto de retorno.
Este diferencial permite evitar conmutaciones demasiado frecuentes cuando la presión oscila alrededor de un único valor.
Los valores de conmutación y de retorno deben seleccionarse de acuerdo con las necesidades de la aplicación.
¿Qué diferencia hay entre un presostato y un manómetro?
Aunque ambos instrumentos están relacionados con la medición y el control de la presión, cumplen funciones diferentes.
Un manómetro permite visualizar el valor de presión en una esfera mediante una aguja.
Un presostato, en cambio, está diseñado principalmente para detectar si la presión alcanza un determinado valor y generar una señal de conmutación.
Por tanto:
- el manómetro proporciona una indicación de presión;
- el presostato realiza una función de conmutación;
- un transmisor de presión proporciona una señal proporcional al valor de presión medido.
La elección depende de si la aplicación requiere una indicación local, una función de control o una señal continua para un sistema de automatización.
¿Cuáles son los principales tipos de presostatos?
Existen diferentes tipos de presostatos, que pueden clasificarse según su principio de funcionamiento, configuración y aplicación.
Entre las principales categorías se encuentran:
- presostatos mecánicos;
- presostatos electrónicos;
- presostatos para diferentes rangos de presión;
- presostatos adaptados a aplicaciones industriales específicas.
La elección del tipo adecuado depende de las condiciones del proceso y de las necesidades de control.
Presostato mecánico
Un presostato mecánico utiliza un elemento sensible que responde físicamente a la presión.
La presión provoca un movimiento o una deformación del elemento de medición. Este movimiento acciona un mecanismo de conmutación que modifica el estado del contacto eléctrico.
Los presostatos mecánicos pueden utilizarse en numerosas aplicaciones industriales debido a su principio de funcionamiento directo.
La configuración del instrumento depende de la presión que se debe controlar, del fluido y de las condiciones de funcionamiento.
Presostato electrónico
Un presostato electrónico utiliza un sensor para detectar la presión y una electrónica integrada para procesar la señal.
Además de realizar una función de conmutación, algunos presostatos electrónicos pueden proporcionar información adicional sobre el valor de presión.
Según el modelo y la configuración, pueden ofrecer diferentes posibilidades de ajuste y comunicación con sistemas de control.
Esta tecnología puede ser especialmente útil en aplicaciones que requieren funciones adicionales de supervisión o integración electrónica.
¿Para qué sirve un presostato?
La principal función de un presostato es controlar una presión y reaccionar cuando esta alcanza un valor determinado.
Puede utilizarse para:
- activar o detener una bomba;
- controlar un compresor;
- proteger un sistema frente a una presión excesiva;
- detectar una presión insuficiente;
- generar una alarma;
- controlar un proceso;
- supervisar una instalación.
El presostato puede desempeñar así una función de control o protección dentro de un sistema industrial.
¿Dónde se utilizan los presostatos?
Los presostatos industriales se utilizan en numerosos sectores y aplicaciones.
Pueden encontrarse en instalaciones de procesos, sistemas de bombeo, equipos industriales, sistemas hidráulicos y neumáticos y otras aplicaciones en las que sea necesario controlar la presión.
La aplicación concreta determina las características que debe presentar el instrumento.
Por ejemplo, un presostato destinado a controlar un compresor puede tener requisitos diferentes de uno utilizado en un proceso industrial con un fluido específico.
Aplicaciones industriales de los presostatos
Los presostatos pueden utilizarse en diferentes situaciones en las que la presión debe mantenerse dentro de determinados límites.
Control de bombas
Un presostato puede utilizarse para activar o detener una bomba en función de la presión del sistema.
Cuando la presión alcanza el valor establecido, el contacto eléctrico cambia de estado y puede enviar una señal al sistema de control.
Control de compresores
Los presostatos también pueden utilizarse para controlar el funcionamiento de compresores.
El instrumento supervisa la presión y permite activar o detener el equipo según los valores de conmutación configurados.
Protección frente a sobrepresión
Un presostato puede utilizarse como elemento de supervisión cuando es necesario detectar que la presión supera un límite determinado.
En este caso, la señal de conmutación puede activar una alarma o una función de protección del sistema.
Detección de presión insuficiente
También es posible utilizar un presostato para detectar una presión por debajo de un valor determinado.
Esta función puede utilizarse para generar una alarma o activar una acción específica del sistema.
¿Qué es un presostato de máxima y de mínima?
Un presostato puede configurarse para detectar una presión máxima o mínima, según las necesidades de la aplicación.
Un presostato de máxima actúa cuando la presión alcanza o supera el valor establecido.
Un presostato de mínima actúa cuando la presión desciende hasta el valor de conmutación definido.
Estas funciones permiten utilizar el presostato para diferentes estrategias de control y protección.
La configuración concreta depende del diseño del instrumento y de los requisitos del sistema.
¿Qué es la histéresis de un presostato?
La histéresis de un presostato corresponde a la diferencia entre el punto de conmutación y el punto de retorno.
Por ejemplo, un presostato puede cambiar de estado cuando la presión alcanza un determinado valor y regresar a su estado inicial cuando la presión desciende hasta otro valor.
Esta diferencia permite evitar que el contacto cambie de estado continuamente cuando la presión presenta pequeñas fluctuaciones alrededor del punto de conmutación.
La histéresis puede ser fija o ajustable según el tipo de presostato.
¿Cómo elegir un presostato?
Para elegir un presostato, es necesario analizar las condiciones reales de la aplicación.
Los principales criterios son:
- rango de presión;
- presión mínima y máxima;
- punto de conmutación;
- histéresis o diferencial;
- naturaleza del fluido;
- compatibilidad de los materiales;
- temperatura del proceso;
- temperatura ambiente;
- tipo de conexión;
- configuración eléctrica;
- condiciones ambientales;
- precisión y repetibilidad necesarias.
El rango de presión debe ser compatible con las condiciones de funcionamiento del sistema.
También es necesario verificar que los materiales del instrumento sean adecuados para el fluido y que las condiciones de temperatura sean compatibles con el presostato.
Presostato para aplicaciones industriales: criterios de selección
En aplicaciones industriales, el presostato debe seleccionarse teniendo en cuenta el conjunto de condiciones del proceso.
La presión es uno de los primeros parámetros que deben determinarse, pero no es el único.
La naturaleza del fluido puede influir en la selección de los materiales y de la tecnología de medición.
Las condiciones ambientales, las vibraciones, la temperatura y las características de instalación también pueden afectar al funcionamiento del instrumento.
Por este motivo, la selección debe realizarse a partir de las condiciones reales de funcionamiento y de la función que el presostato debe desempeñar en el sistema.
Presostato, manómetro o transmisor de presión: ¿cuál elegir?
Los tres instrumentos cumplen funciones diferentes.
| Instrumento | Función principal | Tipo de información |
|---|---|---|
| Manómetro | Indicar la presión | Lectura local |
| Presostato | Controlar un valor de presión | Señal de conmutación |
| Transmisor de presión | Medir y transmitir la presión | Señal proporcional |
Un manómetro es adecuado cuando se necesita visualizar directamente la presión.
Un presostato es apropiado cuando se necesita activar o desactivar una función al alcanzar un determinado valor de presión.
Un transmisor de presión puede utilizarse cuando es necesario disponer de una señal continua para un sistema de control o supervisión.
¿Puede un presostato controlar automáticamente un proceso?
Sí. Un presostato puede utilizarse para generar una señal de conmutación que active o desactive una función del sistema.
Por ejemplo, puede controlar el funcionamiento de una bomba o un compresor en función de la presión.
También puede utilizarse para activar una alarma cuando la presión supera o desciende por debajo de un valor determinado.
El presostato actúa así como un elemento de interfaz entre la presión del proceso y el sistema de control.
¿Qué ventajas ofrece un presostato?
Los presostatos permiten realizar funciones de control de presión de forma directa.
Entre sus principales características se encuentran:
- detección de valores de presión definidos;
- conmutación de un circuito eléctrico;
- posibilidad de controlar equipos;
- utilización en sistemas de protección;
- disponibilidad de versiones mecánicas y electrónicas;
- adaptación a diferentes aplicaciones industriales.
La configuración adecuada depende de las condiciones del proceso y de la función que debe realizar el instrumento.
Errores que deben evitarse al seleccionar un presostato
Una selección basada únicamente en el rango de presión puede ser insuficiente.
Es importante analizar también el punto de conmutación, el diferencial, el fluido, la temperatura y las condiciones ambientales.
Conviene evitar:
- elegir un rango de presión sin considerar las condiciones reales del sistema;
- ignorar la presión mínima y máxima;
- no comprobar la compatibilidad de los materiales;
- no tener en cuenta la temperatura;
- seleccionar un punto de conmutación inadecuado;
- ignorar el diferencial necesario;
- no comprobar la configuración eléctrica;
- no considerar las condiciones de instalación.
Una correcta definición de los requisitos permite seleccionar un presostato adecuado para la aplicación.
Conclusión
Un presostato es un instrumento diseñado para supervisar la presión y cambiar el estado de un contacto eléctrico cuando se alcanza un valor determinado.
A diferencia de un manómetro, que muestra directamente la presión, el presostato permite realizar una función de control o protección. Puede utilizarse para activar bombas, controlar compresores, generar alarmas o supervisar procesos.
Existen diferentes tipos de presostatos, principalmente mecánicos y electrónicos, y la elección depende de las condiciones de la aplicación.
Para seleccionar correctamente un presostato industrial, es necesario tener en cuenta el rango de presión, los puntos de conmutación, el diferencial, el fluido, la temperatura, los materiales, las condiciones ambientales y las características de instalación.
Para obtener más información sobre presostatos, soluciones de control de presión e instrumentos de medición para aplicaciones industriales, consulte las páginas específicas de WIKA o póngase en contacto con los expertos en instrumentación y medición de presión.
FAQ
1. ¿Qué es un presostato?
Un presostato es un instrumento que supervisa la presión de un fluido y cambia el estado de un contacto eléctrico cuando se alcanza un valor de presión determinado.
2. ¿Cómo funciona un presostato?
La presión actúa sobre un elemento sensible. Cuando alcanza el punto de conmutación establecido, el movimiento del elemento provoca un cambio de estado del contacto eléctrico.
3. ¿Para qué sirve un presostato?
Un presostato sirve para controlar o supervisar la presión. Puede utilizarse para activar o detener equipos, generar alarmas o realizar funciones de protección.
4. ¿Cuál es la diferencia entre un presostato y un manómetro?
El manómetro proporciona una indicación visual del valor de presión, mientras que el presostato cambia el estado de un contacto eléctrico cuando la presión alcanza un valor definido.
5. ¿Qué tipos de presostatos existen?
Existen principalmente presostatos mecánicos y electrónicos. La tecnología adecuada depende de las condiciones de presión, del proceso y de las necesidades de control.
6. ¿Qué es la histéresis de un presostato?
La histéresis es la diferencia entre el punto de conmutación y el punto de retorno del presostato. Permite evitar conmutaciones excesivamente frecuentes cuando la presión fluctúa.
7. ¿Dónde se utilizan los presostatos?
Los presostatos se utilizan en aplicaciones industriales como el control de bombas y compresores, la supervisión de procesos y determinadas funciones de protección y alarma.
8. ¿Cómo elegir un presostato?
Para elegir un presostato hay que considerar el rango de presión, los puntos de conmutación, el diferencial, el fluido, la temperatura, los materiales, las condiciones ambientales y la configuración eléctrica.