Las ventajas de una indicación de 14 segmentos en comparación con una indicación de 7 segmentos La durabilidad y solidez son requisitos típicos para la instrumentación en los sectores industriales. Los instrumentos con lectura in situ requieren además una indicación clara e inequívoca de los valores de proceso. A menudo se utilizan displays LED de 4 -7 segmentos, suficiente para la presentación de cifras.Sin embargo este tipo queda muy limitado en la indicación de letras. Las letras por otro lado son muy importantes para presentar los parámetros de manera autoexplicativa. El objetivo de menú bien diesñado es la configuración de las funcionalidades esenciales, por ejemplo la unidad de presión o temperatura, sin necesidad de consultar las instrucciones de uso. La mejor solución entonces es una indicación de 14 segmentos, ya que ofrece una óptima lectura tanto de las cifras como de las letras.   Artículos similares: ¿Cómo funciona un presostato electrónico?



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.