La clasificación de la protección de los envolventes según ANSI/IEC 60529-2004 Un motivo bastante común de averías de instrumentos de presión es la penetración de humedad en el interior del instrumento. Muchas veces, esta penetración se debe al grado de protección IP inadecuado´. Este grado de protección IP (International Protection) denomina una clasificación de los envolventes en función de su capacidad de proteger el interior contra objetos y sustancias exteriores. Proteccin IP En el caso de los sensores de presión la protección depende sobre todo de su conexión eléctrica. El tipo de la conexión (conector, cable etc. ) y la selección del contraenchufe adecuado son de máxima importancia para el resultado. El eslabón más débil determina la asignación al grado de protección. Un buen ejemplo de la interacción entre conector y contraenchufe es el conector M12x1. Supongamos un transmisor con conector M12x1 asignado con la protección IP 67. Este grado de protección se cumple únicamente si el contraenchufe está especificado también según IP67.


Autor: Chassan Jalloul, Marketing Manager Instrumentos WIKA



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.