Manómetro con una cámara de referencia de vacío. Esto instrumento se aplica para la medición de la presión independientemente de las variaciones naturales de la presión atmosférica.
En principio se pueden utilizar todas las muelles y sistemas de medición habituales o sea manómetros de membrana, de cápsula y de muelle tubular. La presión se mide en comparación con una presión de referencia que corresponde a la presión absoluta zero.
En la cámara de referencia en el lado del elemento sensible que no esta sometido a presión existe un vacío absoluto como presión de referencia.
- La membrana (1) separa la cámara de medición (3) y la cámara de referencia (2) con presión absoluta cero
- La presión diferencial entre cámara de medición (3) y cámara de referencia (2) provoca una flexión de la membrana (1)
- El elemento sensible se apoya en caso de sobrepresión sobre un asiento para su protección.
- La trayectoria del desplazamiento se transmite mediante fuelles (4)desde la cámara de medición y mediante una biela (5)se realiza la transmisión al mecanismo para proporcionar la indicación.
Visite nuestro sitio web para conocer la gama completa de manómetros WIKA
No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.
Lea también el sigiuente artículo del Blog: «¿Qué es la presión manométrica?»