A menudo se confunde el cumplimiento RoHS con la característica «libre de plomo». Sin embargo esto no es así.  La Directiva 2002/95/CE sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (incluido el plomo) tiene por objeto reducir al mínimo la utilización de sustancias peligrosas, pero no excluye una muy reducida cantidad. 

Uno de los principales obstáculos para la aplicación de la directiva fue el cambio a una soldadura sin plomo, ya que los valores límite (0,1% en peso de los componentes inseparables) no permiten un piloto de plomo. Esta es probablemente el motico de esta confusión recurrente.

Autor: Chassan Jalloul, Marketing Manager Instrumentos WIKA


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.