Oil refinery at twilight and night with industrial physical syst

En la industria moderna, prevenir los fallos y optimizar la vida útil de los instrumentos es necesario para reducir costes, prolongar la vida de los mismos y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad, la salud y la calidad operativa. El mantenimiento predictivo, habilitado por tecnologías avanzadas y la integración con el Internet Industrial de las Cosas (IIOT), representa una solución eficaz para monitorizar en tiempo real las condiciones operativas, identificando anomalías y previniendo interrupciones antes de que puedan comprometer la actividad. 

Mantenimiento predictivo: qué es y cómo funciona

El mantenimiento predictivo permite a las empresas monitorear el funcionamiento de las instalaciones en tiempo real y detectar anomalías antes de que se conviertan en fallos. Utilizando sensores y transmisores electrónicos, este sistema monitorea la eficiencia de una línea de producción y conecta los sensores a un software capaz de generar modelos predictivos que identifican con precisión el momento en que el equipo podría deteriorarse o perder rendimiento.

Partner de confianza para IIOT y la Industria 4.0

Gracias a una asociación estratégica entre WIKA y Asystom, empresa especializada en diagnóstico y mantenimiento predictivo para la Industria 4.0, las empresas pueden integrar un sistema de monitoreo predictivo de vanguardia. Esta sinergia combina la tecnología de sensores inteligentes de WIKA con la avanzada plataforma Asystom Advisor, creando una solución de diagnóstico integrada. Esta última utiliza instrumentos multisensor Asystom para medir parámetros clave como vibraciones, sonidos, ultrasonidos y temperatura, que son analizados por un sistema de inteligencia artificial. El sistema de machine learning aprende los parámetros básicos de funcionamiento de la maquinaria y detecta rápidamente cualquier desviación de los parámetros normales, identificando así las anomalías mucho antes de que se conviertan en averías, independientemente del nivel de experiencia de los operarios. 

Tecnología WIKA para el mantenimiento predictivo

WIKA fabrica una gama completa de instrumentos inalámbricos de medición y transmisión destinados al mantenimiento predictivo, que dan soporte a toda la cadena de valor con soluciones IIoT adaptables a los requisitos o necesidades específicas del cliente, ya sea en la nube o in situ.
 
Los instrumentos de WIKA, como las antenas NETRIS, los transmisores de presión PEW y de temperatura TEW, y las pasarelas IIoT, utilizan la tecnología inalámbrica LoRa para transmitir en tiempo real datos de presión, temperatura y otros parámetros críticos. Diseñadas para la supervisión continua de procesos industriales, reduciendo la necesidad de complejas infraestructuras y garantizando un bajo impacto en los costes de mantenimiento gracias a sus baterías de larga duración.

Esta solución puede configurarse según los parámetros operativos específicos del cliente, ofreciendo altos niveles de personalización para prevenir fallos de forma proactiva y adaptada a los procesos.

Conclusión

El mantenimiento predictivo es ahora un componente estratégico e indispensable de la industria moderna. Gracias a la asociación entre WIKA y Asystom, las empresas pueden confiar en soluciones avanzadas para el diagnóstico y la monitorización continua, previniendo averías, alargando la vida útil de la maquinaria y optimizando los procesos para una industria más sostenible y competitiva.

En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, sectores y servicios que ofrecemos. En la tienda online de WIKA también puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta o información. 



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.