Antes por razones de costes, se hacía un uso respetuoso de la "energía" como recurso, ahora también se hace por una mayor concienciación ambiental. Además se ha convertido en una obligación por imperativo legal. En este artículo podrá leer acerca de cómo la …
Know-How
Mejor juntos: Ventajas de utilizar dos transmisores de proceso interconectados para la medición de la presión diferencial
Nuria Ullar | Know-HowEl control de nivel de líquidos adquiere una nueva dimensión con la innovadora solución de WIKA: un sistema que utiliza dos transmisores de proceso interconectados para la medición de la presión diferencial. Esta configuración es extremadamente precisa, fácil de …
El transmisor de presión diferencial para la medición de nivel
Serena Doria | Know-HowLos transmisores de presión diferencial están diseñados para medir la presión antes y después de que el fluido se encuentre con una interrupción, como un filtro o una bomba. Sin embargo, este instrumento de presión también puede utilizarse para medir la …
Medición electrónica de la presión diferencial para el control de nivel
Nuria Ullar | Know-HowLa medición de la presión diferencial se utiliza ampliamente como método para controlar el nivel de los tanques cerrados. En muchos casos, los usuarios utilizan instrumentos individuales con una señal de salida o una pantalla in situ. Por el contrario, una …
Baño de calibración o calibrador de temperatura de bloque seco, ¿cuál es la elección adecuada?
Rubén Vega | Know-HowAl igual que todos los sensores, los de temperatura también se tienen que calibrar a intervalos regulares. Garantizando así una medición de valores exactos y coherentes. La calibración de temperatura (por ejemplo, utilizando un baño de calibración o un calibrador …