Know-How

¿Hay algún instrumento de medición aprobado por FDA?

Nuria Ullar | Know-How
Instrumentos de medición aprobado por FDA

¿Emite FDA sus propias aprobaciones para sistemas o dispositivos y, por lo tanto, emite también aprobaciones para los dispositivos de medición? Más información en la siguiente entrada del blog. Existen algunas incertidumbres en relación a este tema, por lo que me …

Leer más

Protección Ex: La diferencia entre el modelo de zona y el de división

Serena Doria | Know-How
The zone and the division model

“El producto es apto para su uso en la zona 1, así como para su uso en la clase 1, división 1.” Esta afirmación se escucha o lee continuamente en las descripciones de los productos para uso en zonas peligrosas. ¿Pero cuál es la diferencia entre la zona 1 y la …

Leer más

Instrumentos de medición eléctrica de la temperatura: Cómo elegir el correcto (Parte 2)

Serena Doria | Know-How
Instrumentos_herramientas_para_medir_la_temperatura_eléctrica_2

Parte 1 de esta serie cubrió tres de los siete factores a valorar cuando se elige la sonda RTD o el termopar correcto para un punto de medición en un proceso. Aquí están los otros cuatro factores. Al igual que el proceso interno, las condiciones ambientales …

Leer más

Instrumentos de medición eléctrica de la temperatura: Cómo elegir el correcto (Parte 1)

Serena Doria | Know-How
Instrumentos_herramientas_para_medir_la_temperatura_eléctrica_1

En esta serie de dos partes, conozca los siete factores a tener en cuenta cuando elija un termómetro industrial para los puntos de medición de su proceso.  La mayoría de los puntos de medición de un proceso se utilizan para controlar la temperatura. Hoy en …

Leer más

¿Qué rol tienen las válvulas en la seguridad de las plantas?

Serena Doria | Know-How
¿Qué rol tienen las válvulas en la seguridad de las plantas?

La fiabilidad de una válvula de presión es esencial para la seguridad de toda la planta. Casi todos los instrumentos de medición de presión funcionan en conjunto con una válvula o con una combinación de válvulas. La elección de una válvula de alta calidad no …

Leer más
Artículos más leídos
  • ¿Qué es la presión manométrica?

  • Diferencia entre medición de presión absoluta y manométrica o relativa

  • ¿Qué es el Hexafloruro de Azufre o SF6?


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales