Para la conexión eléctrica de un sensor de presión con protección contra explosiones es fundamental el tipo de protección antideflagrante principal. No tiene que ser necesariamente el que tenga los requisitos más estrictos. Esto se aplica, por ejemplo, al …
Know-How
Presostato mecánico: ¿en qué se basa su funcionamiento?
Serena Doria | Know-HowUn presostato mecánico de diseño compacto garantiza un control seguro de la presión en, por ejemplo, bombas, compresores y máquinas de trabajo móviles. Independientemente de la aplicación, funcionan según el principio del muelle precargado, con una membrana o …
¿Pirómetro o termopar de superficie?
Serena Doria | Know-HowLos operadores de reformadores de vapor de metano disponen de varios métodos para medir la temperatura de la pared del tubo, pero la mejor solución para una medición precisa y continua de la temperatura son los termopares de superficie. Los hornos de …
Movilidad con hidrógeno: futuro vs. presente
Serena Doria | Know-HowLas pilas de combustible de hidrógeno ofrecen ventajas clave sobre las baterías para la propulsión de vehículos eléctricos de carretera y todo terreno. Para garantizar la seguridad de estos vehículos, los gobiernos y los organismos de normalización de todo el …
Presostato electrónico y ajuste del punto de conmutación del vacío
Serena Doria | Know-HowEl ajuste de los puntos de conmutación de un presostato electrónico para una aplicación en el ámbito del vacío no es una tarea sencilla. Por ello, en el siguiente artículo se explica lo que hay que tener en cuenta en este ajuste. Se trata de un presostato con …