Las aplicaciones de procesos son cada vez más complejas. Por ello, los instrumentos de medición deben cumplir los requisitos más exigentes y funcionar de forma fiable, incluso en condiciones externas difíciles o con medios agresivos. Los recubrimientos suelen ser indispensables para su uso, por ejemplo, en la industria química, petroquímica, del petróleo y el gas o en aplicaciones de hidrógeno. Entre otras cosas, contribuyen a aumentar la durabilidad, el rendimiento y la funcionalidad de los productos en muchos sectores.
¿Qué revestimientos hay disponibles?
Para las partes húmedas de los instrumentos, existe una amplia gama de materiales y revestimientos especiales para ámbitos de aplicación específicos. Entre ellos se incluyen, por ejemplo:
- Oro
- ECTFE
- Acero inoxidable con PFA
- Wikaramic®
¿Cuándo se recomienda el uso de un revestimiento?
El uso de un revestimiento suele recomendarse cuando se requiere una medición precisa de fluidos difíciles. El término «difícil» se refiere, por ejemplo, a fluidos agresivos, corrosivos, abrasivos, muy viscosos, heterogéneos, tóxicos, calientes o asépticos.
¿Qué aspecto tiene un revestimiento?
Durante el proceso de revestimiento, generalmente se aplica una capa fina de un material a la superficie de otro material. Así pues, el revestimiento puede describirse como un límite de separación entre el material de construcción y el entorno. Esta explicación puede aplicarse al mundo de los instrumentos de medida, ya que normalmente sólo se recubren las partes de los instrumentos de medida que entran en contacto con el medio. En el caso de separadores de membrana o sistemas de separadores de membrana, o incluso en los transmisores de procesos, se recomienda el recubrimiento de la denominada membrana. En WIKA, por ejemplo, los recubrimientos se aplican de diferentes formas para preservar los instrumentos.
¿Cuáles son las ventajas de los revestimientos?
Los revestimientos como ECTFE, PFA antiestático, PFA conforme a la FDA u oro sólo se utilizan en los lugares necesarios. De este modo se minimizan los costes y se conservan los instrumentos.
Algunos recubrimientos toleran, por ejemplo, altas temperaturas: cuando se recubren con acero inoxidable, oro o Wikaramic®, el cuerpo superior o las partes húmedas de un separador de membrana con conexión bridada (por ejemplo, el modelo 990.27 de WIKA) pueden utilizarse, por ejemplo, a una temperatura de funcionamiento máxima admisible de 400 °C (752 °F).
Debe tenerse en cuenta que la temperatura de funcionamiento máxima admisible del sistema de separador de membrana está limitada por el método de unión, el fluido de llenado del sistema y el instrumento de medición. Una membrana recubierta con ECTFE, por ejemplo, es insensible a los ácidos y lejías comunes, lo que suele ser necesario para su uso en la industria química o petroquímica, mientras que el acero inoxidable con PFA antiestático es resistente a los productos químicos y soporta altas temperaturas. Por tanto, este revestimiento está predestinado para su uso en la industria de petróleo y gas. El revestimiento antiadherente también es adecuado para aplicaciones Ex. Wikaramic®, por su parte, se recomienda para el revestimiento de separadores de membrana en la industria papelera o para procesos en los que intervienen sustancias abrasivas.
Uso y ventajas de los revestimientos de los instrumentos de medición
Recubrimiento de oro en aplicaciones H2
Varias aplicaciones han demostrado que a altas temperaturas y con el correspondiente gradiente de concentración, una membrana recubierta, ya sea del instrumento de medida o del separador, es el estándar. El recubrimiento de oro actúa como una especie de «barrera» para las moléculas de H2. El metal dorado ralentiza el proceso de permeación del hidrógeno.
Izquierda: proceso de permeación de hidrógeno sin recubrimiento. Derecha: con membrana recubierta de oro
La elección del material y el revestimiento de las piezas húmedas depende en gran medida de las condiciones de funcionamiento. Además de los requisitos de temperatura, hay que tener en cuenta la carga de presión y la resistencia de los fluidos.
Como fabricante de tecnología de medición de presión y temperatura, WIKA ofrece una variedad de materiales diferentes para encontrar la mejor solución posible para las difíciles condiciones del lugar de medición. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Encontrará más información sobre el hidrógeno en la página web de WIKA.
Lee también en siguiente artículo del nuestro Blog:
«Manómetro e hidrógeno: ¿cuáles son los instrumentos adecuados?»
Ve el siguiente vídeo para obtener más información sobre revestimientos de instrumentos de medición y separadores de membrana: