Un servicio de calibración in situ ahorra tiempo y, en consecuencia, dinero. En particular, los instrumentos críticos para el tiempo, como los de una planta industrial, que no pueden descuidarse durante mucho tiempo, pueden calibrarse con un tiempo de inactividad mínimo mediante un servicio in situ, restableciendo el funcionamiento normal en poco tiempo.

Normalmente, con una calibración «tradicional», primero hay que retirar el instrumento de la aplicación correspondiente. Además del riesgo de dañar el instrumento de medición altamente sensible, la retirada suele implicar varios días de inactividad hasta que se puede volver a instalar el instrumento recién calibrado. En la era actual de enorme presión competitiva y de precios, esto significa pérdida de tiempo y, al mismo tiempo, de dinero. Por ello, una calibración in situ ayuda a reducir al máximo estos dos aspectos.

Merece la pena tenerlo en cuenta, sobre todo si consideramos los ciclos de calibración recomendados, que, por ejemplo, son de un año para los instrumentos electrónicos y mecánicos para la medición de presión. El mismo intervalo para las cadenas de medición de temperatura y las sondas termométricas y tres años en el caso de las balanzas manométricas. Mediante una planificación preventiva, con un servicio de calibración in situ, es posible minimizar los tiempos de parada del proceso o incluso, en el mejor de los casos, eliminarlos por completo: basta con utilizar tiempos de parada planificados de antemano en función de la necesidad de mantenimiento o similar, razonables para la calibración de los instrumentos utilizados.

WIKA España ofrece servicios de calibración in situ

Además de los laboratorios, que siguen siendo el punto de referencia para las calibraciones de instrumentos de precisión, WIKA España ofrece servicios de calibración in situ para instrumentos de medida industriales, lo que proporciona a sus clientes las siguientes ventajas:

  • Prácticamente se eliminan los tiempos de inactividad relacionados con la parada de los instrumentos de medida, ya que los servicios se realizan en las instalaciones del cliente
  • No hay riesgos asociados al transporte de los instrumentos del cliente, lo que evita que se envíen a los laboratorios de WIKA y se devuelvan al cliente después del servicio (riesgo de pérdida, daños, desviación de la medición)
  • Los expertos en metrología y calibración de WIKA, gracias al completo equipamiento disponible a bordo de la Furgoneta de Servicio, pueden realizar diferentes tipos de calibraciones, por ejemplo, manómetros, medidores de temperatura, magnitudes eléctricas, el mismo día en las instalaciones del cliente

Características del servicio ofrecido a bordo de la furgoneta de servicio:

Encontrará más información sobre la calibración in situ que ofrece WIKA en nuestro sitio web, en la página dedicada. No dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderle.



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.