Calibrazione dei balometri

En el campo de la gestión de la calidad del aire, especialmente en entornos que requieren un control riguroso como las salas blancas, hospitales y sistemas HVAC, la precisión de los instrumentos de medición es crucial. Los balómetros, esenciales para medir el caudal de aire, la presión (absoluta y diferencial), la temperatura y la humedad relativa, desempeñan un papel fundamental en asegurar que estos entornos cumplan con los estándares críticos de seguridad y eficiencia. 

Además, una correcta calibración de estos equipos no solo asegura el cumplimiento de normativas, sino que optimiza el rendimiento energético de los sistemas de ventilación, reduciendo costes operativos y garantizando un entorno saludable. 

Entornos de control como salas blancas, hospitales y sistemas de HVAC

En espacios altamente controlados como las salas blancas, hospitales y sistemas HVAC, la calidad del aire es un factor crítico.  

Las salas blancas, por ejemplo, se utilizan en sectores industriales como el farmacéutico, el biotecnologico y el electrónico, donde incluso las más pequeñas partículas pueden afectar la seguridad y la calidad de los productos.  

En los hospitales, mantener un flujo de aire controlado es vital para evitar la propagación de infecciones y garantizar un ambiente seguro y limpio para pacientes y personal.  

Por su parte, los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y climatización) son esenciales para mantener un ambiente seguro y cómodo en edificios industriales y comerciales, regulando la temperatura y la calidad del aire. 

En todos estos entornos, los sistemas de ventilación y filtración necesitan operar a niveles óptimos, y para garantizarlo, es indispensable el uso de instrumentos de medición precisos, como los balómetros; mientras que una medición incorrecta, podría comprometer la salud de las personas y la seguridad de los productos. 

Los balómetros como instrumento de medición

Un balómetro es un instrumento diseñado para medir el caudal de aire en sistemas HVAC y otros entornos controlados. Funciona capturando el aire que fluye a través de una rejilla de ventilación y midiendo el volumen y la velocidad del caudal.  

Además, son útiles para verificar la correcta distribución del aire en edificios comerciales e industriales, así como en instalaciones críticas como hospitales y salas blancas. También juegan un papel esencial en la evaluación del rendimiento de los sistemas de ventilación para garantizar que estén operando de manera eficiente. 

Dado que la medición precisa del caudal de aire es fundamental para asegurar la seguridad, el ahorro energético y el cumplimiento de normativas, la calibración periódica de los balómetros se vuelve indispensable. Sin calibración, las mediciones pueden ser inexactas, lo que podría llevar a desequilibrios en el caudal de aire, problemas de confort térmico y una mayor demanda energética. 

Calibración certificada de balómetros

La acreditación en la calibración de balómetros significa cumplir con normativas internacionales, específicamente la EN ISO 14644, que establece los requisitos para la clasificación de la limpieza del aire en salas blancas y entornos controlados. Para las empresas que operan en sectores donde la calidad del aire es vital, contar con balómetros calibrados en un laboratorio acreditado es esencial por varias razones: 

  • Precisión y Fiabilidad: Garantiza la exactitud de las mediciones del caudal de aire, fundamentales para el correcto funcionamiento de sistemas de ventilación y control de calidad del aire. 
  • Cumplimiento de Normas Globales: Asegura que los procesos y equipos cumplan con los estándares de calidad internacionales, protegiendo tanto a las personas como a los procesos sensibles. 
  • Rendimiento y Durabilidad: Mejora el desempeño y prolonga la vida útil de los instrumentos de medición al mantenerlos calibrados y en óptimas condiciones. 

En un entorno donde la precisión es esencial, la calibración acreditada no es solo una opción, es una necesidad para garantizar la seguridad y el rendimiento continuo de los sistemas de ventilación. 

Gracias a este laboratorio del Grupo WIKA ubicado en Barcelona, la red de WIKA se ha convertido en uno de los pocos proveedores de estos servicios en España y Europa acreditados por ENAC (equivalente de ACCREDIA en Italia y de COFRAC en Francia) para la calibración de balómetros según la norma ISO/IEC 17025:2017. La capacidad de calibración de este certificado ENAC abarca equipos con un rango de 40 m³/h a 4500 m³/h, tanto en aspiración como en impulsión. 

Los laboratorios de WIKA en Francia, Italia y España no sólo cubren las necesidades locales, sino que también ofrecen servicios de calibración a clientes de los países cercanos, en función del tipo de servicio y de la experiencia requerida, puedes revisar toda nuestra oferta de áreas de calibración, tanto en laboratorio permanente como móvil e in-situ en el catalogo de Servicios de Calibración.

En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productossoluciones y servicios que ofrecemos. Para cualquier pregunta o información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.