El interruptor de flotador es simple, universalmente aplicable y excepcionalmente confiable. No es una coincidencia que, hoy en día, los interruptores de flotador sigan representando el principio más utilizado para el monitoreo de niveles. Pero, ¿cómo funciona un interruptor de flotador?
Los interruptores de flotador, en una forma mecánica simple, han sido utilizados para el control de los flujos de agua en molinos y campos durante siglos y todavía hoy representan la tecnología más utilizada. Un cuerpo hueco (flotador), debido a su baja densidad y flotabilidad, se eleva o cae con el nivel ascendente y, respectivamente, descendente del líquido. Si se aprovecha este movimiento a través de una palanca mecánica, por ejemplo como un simple control de boya para un canal de riego, se ha implementado un interruptor de flotador mecánico.
Los interruptores flotantes modernos, por supuesto, se utilizan para conmutar un circuito eléctrico y presentan un diseño claramente más sofisticado. En su forma más simple, un interruptor de flotador consiste en un cuerpo flotante hueco con un imán incorporado, un tubo guía para guiar el flotador, unos collares o topes para limitar el recorrido del flotador en el tubo y un contacto de Reed ubicado en su interior ( ver figura).
¿Cómo funciona el interruptor de flotador?
Los contactos reed (ver figura) están formados por 2 láminas de material ferromagnético, herméticamente selladas dentro de una cápsula de vidrio. Dichas láminas están ligeramente separadas entre sí y se ponen en contacto en presencia de un campo magnético.
En el caso de un contacto reed normalmente abierto, al aplicar un campo magnético, las láminas entran en contacto. Cuando se produce el contacto entre las hojas, puede fluir una corriente a través de las hojas cerradas y se detectará una señal de conmutación.

En el caso de un contacto normalmente cerrado, el contacto o circuito se interrumpe al aplicar un campo magnético.

Si se selecciona un contacto conmutado, la cápsula de vidrio contendrá tres láminas metálicas, con lo cual, en todo momento, se realizan simultáneamente un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto (ver esquema).

Dado que las láminas de contacto se encuentran bajo una precarga mecánica, se debe aplicar un campo magnético para que el contacto se cierre o abra para generar la señal de conmutación deseada y eso se logra gracias al imán interno del flotador. Los collarines de ajuste instalados por el fabricante sirven como topes para situar el cuerpo del flotador en la posición correcta, para asegurar / mantener la señal de conmutación deseada al alcanzar el nivel de llenado definido.
¿Cómo se especifica un interruptor de flotador?
Se deben definir los siguientes parámetros:
- Cantidad de contactos de conmutación / salidas de conmutación
- Posición y función de cada salida de conmutación
- Longitud del tubo de guía
- Conexión eléctrica (por ejemplo, salida de cable de PVC, conector M12…etc.)
- Conexión a proceso (roscado, bridado…etc.)
- Material (acero inoxidable, plástico, …)
Vídeo: Medición de nivel con sensor de flotador de cadena Reed
Como proveedor líder de soluciones de medición basadas en flotador, WIKA tiene una amplia gama de variantes para satisfacer todos los requisitos específicos de su aplicación. Los productos disponibles se pueden encontrar en el web de WIKA.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información.


HOLA AMIGO BUENAS TARDES, SALUDOS.
ESTIMADO AMIGO LE SOLICITO POR FAVOR SI ME PUEDE AYUDAR A SELECCIONAR ALGÚN TIPO DE DISPOSITIVO DE CONTROL DE NIVEL, PARA UNA TANQUE DE 29 m DE ALTURA, 1 m DE DIÁMETRO. DICHO TANQUE VERTICAL ESTÁ SUMERGIDO EN EL MAR Y ALMACENA AGUAS DE LLUVIAS, AGUAS ACEITOSAS, AGUAS CON TRAZAS DE CRUDO Y POSIBLEMENTE ESPUMA.
DENTRO DE EL TANQUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR CADENAS UNA BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE, LA IDEA ES CONTROLAR EL NIVEL DEL TANQUE PARA QUE NO SE REBOCE Y SE ENCIENDA LA BOMBA EN EL NIVEL MÁXIMO DE LLENADO Y SE APAGUE EN EL NIVEL MÍNIMO ESTABLECIDO. (SISTEMA ON-OF), PARA QUE ESTAS AGUAS CONTAMINADAS NO CAIGAN AL MAR….
SI ME PUEDE AYUDAR A SELECCIONARLO BASADO EN ALGÚN CATALOGO DEL PRODUCTO.
LE AGRADECERÍA TODO EL APOYO TÉCNICO Y LA COLABORACIÓN POSIBLE.
JOSE ROMERO.
MUCHAS GRACIAS!
Para esta aplicación recomendamos un sensor de nivel sumergible modelo LF-1, de 0-4 bar, fabricado en Hastelloy y con cable de FEP.
Hola buenas tardes! me podría ayudar a selecionar un dispositivo de control de nivel para un depósito de 2000 litros de aceite hidráulico. La señal del sensor irá al control de una bomba la cual llena el depósito del aceite para detenerla automáticamente. Gracias.
En caso que solo se quiera una señal de arranque paro de bomba sería el modelo FLS-S. Ruego consulte ficha técnica en nuestra web para ver la información necesaria que requerimos para poder configurar el equipo adecuado (Presión, temperatura, conexión a proceso y punto de disparo). Si requiere una medida de nivel en continuo le recomendamos el modelo FLR.
Para cualquier información adicional o más detalles ruego contactar con [email protected]
Hola, para un tanque de 10000 litros de altura 5 metros, que tipo de sensor podría usar?
Por la altura, si se quiere una medida continua, se podría usar un sensor de presión y si solo se quieren alarmas de máximo y mínimo, interruptores de flotador modelo FLS para la alarma de alta y el HLS, para la alarma de baja. La otra opción es poner un interruptor de flotador FLS con diferentes puntos de alarma o un transmisor de nivel modelo FLR. Pero siempre teniendo en cuenta que tendría una varilla de unos 5 metros y que para montarlo si el tanque está en el interior necesitas 5 metros por arriba. Esto es información genérica, el elemento de medida siempre depende de la aplicación, de las conexiones que tiene el tanque, presión, temperatura, densidad, homologaciones,…
Entiendo que existen muchos sensores de medida de nivel de agua para diferentes tipos de depósito. Cual seria el mejor en relación calidad-precio para un depósito estandard si lo que se quiere és automatizar el proceso de llenado? (en una vivienda normal, depósito de unos 2000-5000 litros de agua)
Muchas gracias
H. Menendez
Hola, quisiera que me recomiendes un tipo de sensor, en lo posible, sin contacto, que sea capaz de sensar nivel de miel para automatizar el apagado de una bomba en el llenado de tambores, el cuello de botella es el tamaño del sensor, tiene que ser lo mas pequeño posible asi como fiable, puede ser pnp o npn o NA. que me recomiendas? gracias
Hola, para más información puede consultar nuestra web para encontrar un especialista cerca de usted, estarán encantados de atenderle. Sus personas de contacto https://www.wika.com/es-es/contacto.WIKA