¿Qué tipo de protección contra explosiones es adecuado para los instrumentos de medición de presión alimentados por batería, que se utilizan cada vez más en combinación con una unidad de radio? WIKA ha respondido claramente a esta pregunta con respecto a su gama de productos: «Ex i», es decir, intrínsecamente seguros. En este artículo se explica por qué.
En el curso de la digitalización de los procesos, el tema «tipo de protección contra explosiones para instrumentos de medición de presión alimentados por batería» surge cada vez con más frecuencia. Esto se debe, entre otras cosas, a que las empresas están sustituyendo cada vez más los instrumentos de medición puramente mecánicos por modelos eléctricos combinados con una pantalla in situ y una unidad de radio para la transmisión de datos. Estos instrumentos suelen funcionar con baterías de larga duración. A su vez, los puntos de medición de estos instrumentos suelen estar situados en entornos potencialmente explosivos, por ejemplo, en la industria química.
Por lo general, los operadores de instalaciones prefieren dos tipos de protección contra explosiones para los instrumentos de medición de presión en atmósferas explosivas: Ex i (intrínsecamente seguro) y Ex d (caja antideflagrante). Ambos son tipos de protección normalizados y, por tanto, se clasifican como igualmente seguros dentro de una categoría. En el caso de los instrumentos de medición de presión y otros, se trata de equipos eléctricos aptos para
atmósferas gaseosas o atmósferas de gas y polvo, en función de la homologación.
Los instrumentos de medición de presión alimentados por pilas y «Ex i» no generan ninguna ignición
La razón por la que WIKA utiliza el tipo de protección contra explosiones Ex i para los instrumentos de medición de presión con funcionamiento a pilas puede explicarse examinando su definición: un diseño intrínsecamente seguro impide que el instrumento encienda una atmósfera explosiva. Los valores de potencia, corriente y tensión son
correspondientemente bajos. Este es el caso de los instrumentos de medición de presión y otros instrumentos de medición alimentados por pilas.
Con el tipo de protección contra explosiones Ex d, los valores posibles de corriente y tensión son significativamente más altos que con la clasificación Ex i. Además, también puede haber fuentes de ignición en los propios instrumentos. Por este motivo, sus cajas deben estar encapsuladas a prueba de explosiones, para que las posibles explosiones no puedan propagarse al exterior.
El aislamiento galvánico del instrumento de medida y el PLC no es necesario
Es cierto que el tipo de protección contra explosiones Ex i está vinculado a más normativas que sólo la potencia, la corriente y la tensión. Sin embargo, en el caso de la alimentación por batería, sólo éstos son los criterios decisivos. Esto se debe a que los instrumentos con este tipo de alimentación no están conectados eléctricamente a ningún PLC fuera de la zona Ex, por ejemplo. Transmiten los valores medidos a través de una unidad de radio y/o los visualizan sobre el terreno. Esto elimina el aislamiento galvánico del instrumento de medida y el PLC, que de otro modo sería necesario, mediante la instalación de una fuente de alimentación con certificación Ex, así como la documentación adicional: un certificado para cada circuito Ex i.
A pesar del inequívoco tipo de protección contra explosiones Ex i para los instrumentos de medición de presión con funcionamiento a pilas y unidades de radio, siempre hay peticiones de este tipo de instrumentos con un diseño Ex d. Esta variante puede no ser un problema desde el punto de vista técnico, pero no sería aconsejable desde el punto de vista económico. En primer lugar, porque los costes de adquisición suelen ser superiores a los de un instrumento Ex i debido a la caja antideflagrante y, en segundo lugar, porque se necesitaría una antena especial para una transmisión por radio fiable.

Instrumentos para la medición de presión Ex i de WIKA que funcionan con pilas y están protegidos contra explosiones: el manómetro digital de precisión modelo CPG1500 y el manómetro de tubo Bourdon modelo PGU con unidad de radio modelo NETRIS®3
En la página web de WIKA encontrará más información sobre nuestros instrumentos de medición de presión con funcionamiento por batería y protección contra explosiones tipo Ex i para aplicaciones en la industria de procesos: el manómetro digital de precisión modelo CPG1500 y el manómetro de tubo de Bourdon modelo PGU con unidad de radio modelo NETRIS®3. Si tiene alguna pregunta, su persona de contacto estará encantada de ayudarle.
Lea también los siguientes artículos:
«El apagallamas protege las cisternas de camión de aguas residuales»
«Protección Ex: La diferencia entre el modelo de zona y el de división»