Fallo de las células de carga: causas comunes y cómo reducir el riesgo

Las células de carga están diseñadas para combinar sensibilidad de medición con robustez mecánica. En la tecnología de pesaje industrial, proporcionan una medición fiable de fuerza incluso en entornos exigentes. Aun así, el fallo de las células de carga sigue siendo un problema frecuente cuando el sensor se utiliza de forma incorrecta, se sobrecarga o no está suficientemente protegido frente a las condiciones reales de funcionamiento.

En muchos casos, el problema no comienza con un defecto de fabricación. Comienza con la forma en que la célula de carga se integra en la máquina, se instala en el sistema de pesaje o se expone a influencias externas. Comprender las principales causas del fallo de las células de carga es, por tanto, esencial para mejorar la vida útil, reducir los tiempos de inactividad y mantener la precisión de la medición.

La principal causa del fallo de las células de carga: la sobrecarga

La causa más frecuente del fallo de las células de carga es la sobrecarga. Esto ocurre cuando el sistema de pesaje está expuesto a fuerzas que superan los límites mecánicos del sensor. En la práctica, esto suele significar que una carga cae sobre la plataforma y genera elevadas fuerzas dinámicas, o que una carga se aplica de forma incorrecta, creando cargas laterales y esfuerzos fuera del eje.

Ambas situaciones son críticas. Las cargas dinámicas de impacto pueden deformar permanentemente el elemento de medición, mientras que las cargas excéntricas o laterales pueden dañar la zona de las galgas extensométricas, reducir la precisión o provocar fallos estructurales con el tiempo. Una vez que una célula de carga empieza a mostrar deriva o valores inestables tras este tipo de evento, es posible que la zona de medición ya se haya visto comprometida.

Por ello, la selección de una célula de carga nunca debe basarse únicamente en la capacidad nominal. También debe tenerse en cuenta el comportamiento real durante el funcionamiento, incluido un uso indebido razonablemente previsible.

Por qué es importante la protección contra sobrecargas

Para reducir el riesgo de fallo de las células de carga, la célula de carga debe seleccionarse con márgenes de sobrecarga adecuados. En el pesaje industrial, dos conceptos de sobrecarga son especialmente importantes:

Sobrecarga segura: rango de fuerza por encima de la capacidad nominal en el que la célula de carga puede funcionar fuera de las especificaciones de precisión sin sufrir daños permanentes

Sobrecarga límite: fuerza máxima que la célula de carga puede soportar antes de que sea probable un fallo estructural

Esta distinción es esencial. Una célula de carga con una reserva de sobrecarga insuficiente puede soportar el funcionamiento nominal, pero fallar rápidamente en condiciones reales de uso, especialmente en sistemas expuestos a cargas de impacto o a errores repetidos de los operadores.

Un punto de pesaje fiable también depende de la forma en que se introduce la fuerza. Las células de carga, los accesorios de pesaje y los kits de montaje deben trabajar conjuntamente para que las cargas se apliquen de manera controlada y repetible.

Otras causas frecuentes de problemas en las células de carga

Aunque la sobrecarga es la principal causa del fallo de las células de carga, existen otras causas habituales en entornos industriales.

Daños eléctricos
Un cableado defectuoso, las sobretensiones, los picos de tensión o los rayos pueden dañar la parte eléctrica del sistema de pesaje. Esto es especialmente relevante en instalaciones al aire libre o en sistemas con largos recorridos de cable. Incluso si la parte mecánica permanece intacta, la señal de medición puede volverse inestable o inutilizable.

Daños en cables y conectores
Una célula de carga puede fallar no porque se rompa el elemento de medición, sino porque el cable se corta, se aplasta, se dobla excesivamente o el conector se daña durante la instalación o el mantenimiento. Estos problemas son especialmente frecuentes en máquinas donde el cable no está adecuadamente protegido o guiado a través de zonas móviles o expuestas.

Entrada de humedad
Si el agua o la humedad penetran en la célula de carga o en la zona del conector, la calidad de la señal puede deteriorarse y provocar daños a largo plazo. En entornos industriales exigentes, la estanqueidad, la calidad del cable y la protección ambiental son tan importantes como el rango de medición nominal.

Estrés térmico
El funcionamiento fuera del rango de temperatura especificado puede afectar a la estabilidad de la medición y acelerar el envejecimiento. En aplicaciones expuestas a condiciones exteriores, calor de proceso o fuertes variaciones térmicas, el diseño del sensor y el concepto de instalación deben tener en cuenta estas influencias.

Cómo ayuda la personalización a prevenir el fallo de las células de carga

Una de las formas más eficaces de reducir el fallo de las células de carga es adaptar el sensor a la aplicación real en lugar de forzar el uso de un producto genérico en un entorno exigente.

Esto puede incluir varias formas de personalización:

  • Rango de fuerza, incluido el rango de trabajo, la sobrecarga segura y la sobrecarga límite
  • Tamaño y forma, adaptados a la tecnología de pesaje y al espacio de instalación disponible
  • Hardware de montaje, como placas base, botones de carga, apoyos pendulares, conexiones roscadas o protección contra desprendimiento
  • Conexión eléctrica, incluido el tipo de conector, el diseño del cable y la protección ambiental
  • Homologaciones, según el entorno, como ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML, SIL o conceptos compatibles con PL

Aquí es donde el soporte de ingeniería adquiere una importancia especial. Una solución de pesaje sólida no depende únicamente de la geometría del sensor. Se trata de adaptar todo el punto de medición a las condiciones mecánicas y ambientales reales de la aplicación.

Por qué el diseño del sistema es tan importante como la elección del sensor

Una célula de carga nunca es simplemente un componente independiente. Forma parte de un sistema de pesaje completo. Esto significa que la fiabilidad a largo plazo también depende de la introducción de fuerza, el concepto de montaje, la electrónica y los accesorios.

Muchos de los llamados fallos del sensor son, en realidad, fallos del sistema causados por una introducción de fuerza deficiente, un hardware de montaje inadecuado o la ausencia de protección mecánica. En otras palabras, prevenir el fallo de las células de carga comienza durante la fase de ingeniería, no después de la primera avería.

Por eso es importante pensar en términos de una solución de pesaje completa: la célula de carga, los accesorios, la geometría de instalación y la cadena de señal deben trabajar conjuntamente.

Células de carga personalizadas sin barreras innecesarias

Célula de carga industrial utilizada en una aplicación de pesaje con protección contra sobrecargas y accesorios de montaje

Célula de carga industrial en una aplicación de pesaje con protección contra sobrecargas y accesorios de montaje específicos

En muchos proyectos industriales, los productos estándar no son suficientes. La aplicación puede requerir una geometría especial, un perfil de sobrecarga diferente, un conector específico, una homologación para atmósferas potencialmente explosivas o un concepto de montaje adaptado.

Este tipo de adaptación es especialmente relevante en la construcción de maquinaria y en sistemas industriales especiales, donde un sensor personalizado suele mejorar tanto la fiabilidad como la vida útil. Cuando el entorno mecánico es específico, la solución de medición debe reflejar esa realidad en lugar de depender de un diseño estándar que solo se aproxima a las necesidades reales.

Conclusión
La mayoría de los casos de fallo de las células de carga no son aleatorios. Están causados por sobrecarga, una introducción de carga deficiente, daños eléctricos, exposición ambiental o una falta de correspondencia entre el diseño del sensor y la aplicación real. La mejor forma de reducir estos riesgos es pensar más allá de la capacidad nominal y diseñar correctamente todo el punto de pesaje.

Esto significa elegir el rango de fuerza adecuado, incorporar reservas de sobrecarga seguras, proteger la interfaz eléctrica, seleccionar los accesorios de montaje apropiados y adaptar el sensor al entorno mecánico real. Un enfoque a nivel de sistema es lo que mejora la fiabilidad a largo plazo en el pesaje industrial.

Visita nuestra página web o la sección dedicada a las células de carga para obtener más información. No dudes en ponerte en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarte con tu aplicación específica.

Preguntas frecuentes
¿Cuál es la principal causa del fallo de las células de carga?
La causa más común del fallo de las células de carga es la sobrecarga. Esta puede deberse a la caída de cargas, cargas de impacto, cargas laterales o esfuerzos fuera del eje que superan los límites mecánicos del sensor.

¿Cuál es la diferencia entre sobrecarga segura y sobrecarga límite?
La sobrecarga segura es el rango de fuerza por encima de la capacidad nominal en el que la célula de carga puede seguir funcionando sin sufrir daños permanentes, aunque la precisión pueda verse afectada temporalmente. La sobrecarga límite es la fuerza máxima que el sensor puede soportar antes de que sea probable un fallo estructural.

¿Pueden los problemas eléctricos provocar fallos en las células de carga?
Sí. Un cableado defectuoso, las sobretensiones, la entrada de humedad, los cables dañados y los problemas en los conectores son causas frecuentes de problemas en las células de carga dentro de los sistemas de pesaje industrial.

¿Cómo puede la personalización reducir el fallo de las células de carga?
La personalización permite adaptar el rango de fuerza, la geometría, la capacidad de sobrecarga, el hardware de montaje, los conectores y las homologaciones a la aplicación real. Esto reduce la falta de correspondencia entre el sensor y el entorno mecánico, que es una de las principales causas de los problemas en las células de carga.