Manómetros IP68 para aplicaciones higiénicas y su limpieza desde el exterior

La válvula de ventilación sustituye al orificio de ventilación: con esta opción, los manómetros con membrana aflorante para aplicaciones higiénicas modelo PG43SA-S son adecuados para la limpieza farmacéutica desde el exterior con agentes especialmente agresivos. La válvula cerrada sella el interior de los manómetros según el tipo de protección IP68. De este modo, impide la penetración de los medios de limpieza.

En la industria farmacéutica, proteger los principios activos y los medicamentos de la contaminación es una prioridad absoluta. Por ello, es indispensable una limpieza a fondo de los equipos después de cada lote. Sin embargo, su eficacia depende fundamentalmente de la concentración de las sustancias utilizadas y del nivel de las temperaturas.

Los manómetros de membrana WIKA para aplicaciones higiénicas como el modelo PG43SA-S son adecuados para controlar la presión de los depósitos móviles en la industria farmacéutica.

Limpieza: soda cáustica y ácido nítrico

En varios casos, los equipos no sólo se someten a una limpieza en el lado del proceso (CIP, SIP), sino también a una limpieza desde el exterior. Esto también se aplica a una empresa farmacéutica que utiliza manómetros como el modelo PG43SA-S de WIKA para el control de la presión en depósitos móviles. En este caso, el proceso de limpieza se lleva a cabo desde el exterior a altas temperaturas y con productos químicos que tienen una concentración significativamente mayor. Los medios incluyen, por ejemplo, un 30 % de soda cáustica y un 60 % de ácido nítrico, ambos en forma diluida. Con estas sustancias, el instrumento de medición se limpia por todos los lados en un sistema de limpieza mediante boquillas.

Durante esta operación, los productos químicos pueden entrar en la caja del manómetro a través del orificio de ventilación. Los materiales del instrumento de medida pueden soportar las concentraciones y temperaturas típicas de los agentes de limpieza. Sin embargo, las sustancias extremadamente agresivas, como en la aplicación descrita, y/o las temperaturas muy elevadas atacan el interior del manómetro con el paso del tiempo. La consecuencia es que hay que cambiar el manómetro.

Manómetro de membrana WIKA modelo PG43SA-S en la nueva versión con válvula de alivio: La vista en sección muestra la válvula en posición abierta. El anillo de seguridad está marcado en rojo.

Medición de presión con válvula abierta

WIKA se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo se puede prolongar la vida útil de los manómetros como el modelo PG43SA-S, incluso cuando se limpia desde el exterior en condiciones extremas? La respuesta es la siguiente: utilizando una versión con válvula de ventilación. La válvula cerrada (IP68) aísla el interior del instrumento de las sustancias de limpieza. Sin embargo, durante su función de control de la presión, debe estar abierta. De lo contrario, es imposible medir correctamente la presión del manómetro. Esto se debe a que la presión interna se acumula en una caja cerrada, lo que conduce a un resultado de medición falsificado.

Funcionamiento sencillo de los manómetros

La nueva válvula de ventilación es claramente visible y está montada en la parte superior de la caja de los manómetros para facilitar el acceso. Se puede abrir o cerrar sin herramientas mediante una tuerca de mariposa. El sentido de giro, así como las posiciones de apertura y cierre, están claramente marcados en la caja. La tuerca y la junta de la válvula son de diseño higiénico. Un anillo de seguridad impide que la válvula se desenrosque.

Esterilización en autoclave

Antes de cualquier limpieza externa, la válvula de ventilación debe estar cerrada. Así, los manómetros pueden alcanzar el grado de protección IP68. Si el proceso de limpieza va seguido de la esterilización en autoclave, la válvula debe abrirse de nuevo. Debido a las condiciones de vapor saturado dentro del autoclave, la presión interna también se acumularía, lo que tendría consecuencias negativas para el instrumento de medición.

Conclusiones

Los manómetros de membrana como el modelo PG43SA-S han sido diseñados específicamente para una amplia variedad de aplicaciones higiénicas. La nueva versión con válvula de ventilación y grado de protección IP68 ha ampliado aún más la gama de aplicaciones del manómetro.

Encontrará más información sobre el manómetro de membrana aflorante PG43SA-S para aplicaciones sanitarias y otros modelos de la serie PG43SA en la página web de WIKA.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre los manómetros IP68 opcionales.

Lea también nuestro artículo: “El uso de manómetros en industria farmacéutica: medición en “seco” y aflorante”



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.