La automatización aumenta la seguridad de los procesos de fabricación estériles y elimina la posibilidad de errores a la realización manual de tareas de control rutinarias. Lo mismo se puede decir de los procesos de limpieza y esterilización aguas arriba y aguas …
Productos
Las termorresistencias y su representación según las normas IEC y ASTM
Gemma Adelantado | ProductosEn la industria de proceso se utilizan dos tipos básicos de resistencias para la medición eléctrica de la temperatura: las termorresistencias bobinadas y las de película. Su distinto comportamiento queda reflejado en las provisiones de la norma europea IEC 60751 …
¿Cómo funciona un transmisor de presión?
Serena Doria | ProductosPara la medida de presión con un transmisor de presión , o un sensor de presión se requiere un sensor que mide el valor de presión o la variación de la misma y lo convierte en una señal eléctrica. La señal eléctrica indica el valor de presión recibida. …
Controladores de presión multifuncionales
Rubén Vega | ProductosCada vez se automatizan más procesos productivos de manera exhaustiva por razones de seguridad, exactitud y eficiencia. La contribución de la tecnología de ensayos a este desarrollo se hace evidente en la nueva generación de controladores de presión; estos …
Medida de nivel a alta presión sin riesgo de fugas
Laura Rubio | NivelEl gas natural está considerado como uno de los combustibles del futuro; el desarrollo y extracción de sus yacimientos está en auge a nivel mundial; incluso en la producción petrolífera desempeña el gas natural su papel. Las condiciones de producción en campo …