La densidad del gas SF6 es un parámetro crítico. El SF6 es un gas aislante extremadamente eficiente utilizado en interruptores, transformadores y otros equipos de alta tensión. Sin embargo, presenta una gran desventaja: su densidad depende en gran medida de la temperatura ambiente. En otras palabras, la presión medida dentro de un compartimento de gas SF6 no es constante y varía según las condiciones climáticas, lo que puede alterar los diagnósticos si solo se basa en la presión bruta.
Aquí es donde entra en juego la sonda de temperatura: al integrar la medición de temperatura en el sensor de densidad, es posible aplicar una compensación térmica para obtener datos de densidad correctos, estables y utilizables, independientemente de las variaciones ambientales.
Un dato esencial para los sensores IIoT en aplicaciones con gas SF6
En la era de la digitalización de las infraestructuras eléctricas, los sensores IIoT permiten recopilar datos en tiempo real sobre presión, temperatura, densidad, así como humedad o vibraciones. Este enfoque proactivo tiene como objetivo mejorar el mantenimiento predictivo y prevenir posibles fallos críticos de la red.

Sensor de densidad de gas modelo GD-20-W
En este contexto, la medición de temperatura no es un simple parámetro secundario, sino una información estratégica. No solo afina el cálculo de la densidad, sino que también detecta posibles desviaciones térmicas que podrían indicar un mal funcionamiento, un calentamiento localizado o una pérdida de aislamiento.
Al integrar una sonda de temperatura en el sensor IIoT, toda la cadena de medición se vuelve más confiable y la seguridad general de la instalación mejora. El modelo GD-20-W ofrecido por WIKA es un ejemplo perfecto: diseñado para entornos industriales exigentes, combina sensores de presión y temperatura para un monitoreo completo y preciso del gas SF6.
Una herramienta clave para el mantenimiento predictivo
La adición de la sonda de temperatura no se limita a la simple compensación. También constituye un componente tecnológico esencial en las estrategias de mantenimiento condicional. Al monitorear las variaciones de temperatura dentro de los equipos aislados con gas SF6, es posible anticipar ciertos fenómenos: fugas de gas, envejecimiento de los componentes o ciclos térmicos inusuales.
Esta visión dinámica del estado de salud de las instalaciones permite al equipo de mantenimiento intervenir en el momento adecuado, ni demasiado pronto – generando costos innecesarios – ni demasiado tarde – aumentando el riesgo de incidentes. El resultado: mayor eficiencia operativa, reducción de costos y mayor confiabilidad de la red eléctrica.
La experiencia de WIKA al servicio de las infraestructuras críticas
Para WIKA, la medición es una vocación. Durante más de 75 años, la empresa ha desarrollado instrumentos de medición de vanguardia para presión, temperatura, nivel y caudal. WIKA ofrece una gama completa de soluciones para el ciclo de vida del gas SF6: indicadores de densidad, manodensostatos, densostatos, sensores de densidad, válvulas, equipos para la gestión y manipulación del gas SF6, sistemas de monitoreo, todos diseñados para cumplir con los estándares más estrictos del sector energético.
La integración de la medición de temperatura, en particular en los sensores IIoT para gas SF6, ilustra esta capacidad de innovar para enfrentar los desafíos en el campo. Este enfoque contribuye directamente a la seguridad de los operadores, la durabilidad de las instalaciones y el rendimiento general de la red eléctrica.
Soporte personalizado y soluciones para el ciclo de vida del gas SF6
Cada aplicación es única. Es por eso que el equipo de WIKA apoya a los operadores del sector energético, de gases industriales, de la química o del medio ambiente en la elección de la solución de integración y mantenimiento de sus sensores y sondas. No dudes en contactar a nuestros expertos: estamos a tu completa disposición para diseñar una solución a medida para tus necesidades específicas y ofrecerte un soporte dedicado.
También puedes consultar nuestros artículos:
La importancia de la monitorización de gas SF6 y gases alternativos en aparamenta aislada en gas
Transmisores para la medida de humedad de gas SF6