Los manómetros de glicerina se utilizan en aplicaciones con choques mecánicos y vibraciones. El líquido de relleno amortigua las vibraciones y reduce la carga sobre los componentes mecánicos del manómetro.

Manómetro de glicerina

Manómetro con relleno de glicerina modelo 213.53.

Utilización del líquido de llenado

Los líquidos utilizados con más frecuencia para los manómetros con líquidos son mezclas de glicerina y agua y aceites de silicona. La mezcla glicerol-agua es adecuada para la mayoría de las aplicaciones con temperatura ambiente. Su uso es óptimo para aplicaciones con rangos de baja presión debido a la baja densidad del líquido y la consiguiente reducida resistencia al movimiento del sistema de medición. El aceite de silicona se utiliza principalmente para aplicaciones con exposición a temperaturas extremas (> +60°C) o (< -20°C).

Las cajas de los manómetros de glicerina no se llenan completamente porque, en función de la humedad y la temperatura ambiente, el líquido de llenado puede absorber agua y expandirse en consecuencia. Con el objetivo de proporcionar espacio suficiente para absorber la expansión del líquido y para evitar escapes, la caja se llena solamente al 80% – 90% de su capacidad (ver foto del modelo 213.53).

 

 

Manómetro con relleno de glicerina WIKA

Manómetro sin líquido de relleno – Resultado: aguja con vibraciones

Ventajas del líquido de llenado

El líquido de relleno de los manómetros de glicerina es óptimo para amortiguar picos de presión, impactos mecánicos o vibraciones y protege el mecanismo del manómetro.

Una ventaja adicional y además decisiva para el usuario consiste en garantizar la legibilidad de la presión actual. El líquido de relleno permite limitar el movimiento de la aguja, incluso en aplicaciones con elevadas vibraciones. Sin líquido, la aguja se movería hacia delante y hacia atrás según la frecuencia de vibración. Incluso en presencia de resonancia podría producirse una desviación de la aguja con un ángulo superior a 180°.

En resumen los manómetros de glicerina son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en procesos con choques y vibraciones.

Para obtener más información sobre los modelos disponibles, consulte la sección sobre manómetros de glicerina en nuestro sitio web
Para cualquier información no dude en ponerse en contacto con nosotros

Vídeo: Manómetro con relleno de líquido | Ventajas y aplicaciones

 



52 Respuestas a
  1. Pablo

    Buenos días se nos ha caído el tapón de goma, con la consiguiente pérdida de líquido, podemos rellenar y volver a colocar el tapón o es necesario renovar el manómetro?( no ha recibido golpes ni nada)

  2. Dorian Mejía

    Para una red de abasto de agua doméstica, que tipo de manómetro es mas recomendado,? con o si glicerina.

    • lvinolas

      Si no tiene fluctuaciones o vibraciones puede usarse un manómetro sin glicerina.

      • Alejandro Amador Celis

        Causas de fugas en manómetro de la glicerina nuevo sin usar llega con fuga

        • Serena Doria

          Buenos días, como no sabemos de qué tipo de manómetro estamos hablando, es difícil responder.
          La causa puede ser un golpe debido a una caída accidental, una manipulación descuidada o un defecto de construcción.

          • José Luis Hernández

            Un manómetro de glicerina
            Se puede utilizar para aire y para aceite

          • Serena Doria

            Hola,
            sí, es correcto pero hay que comprobar que no es para usar con oxígeno.

          • Andrés Rivas Gutierrez

            Buenas tardes el manómetro de relleno de glicerina sirve para gas natural??

          • Serena Doria

            Hola,
            Sí, los manómetros rellenos de glicerina también pueden utilizarse en zonas peligrosas.

  3. jesus joaquin perez

    que tipo de glicerina ocupan los manometros

  4. Gabriela Pérez

    ¿Por qué no se usa la glicerina en manómetros que sensan presiones en vapor?

  5. Marcos Encarnación

    Porqué la glicerina dentro del reloj de presión de sf6 se pone negra y aveces el reloj acumula presión negativa.

    • Serena Doria

      Hola, si la glicerina se vuelve negra, significa que el instrumento no está perfectamente sellado y, por lo tanto, el líquido de llenado entra en contacto con la atmósfera exterior.
      En el caso de la aguja en posición negativa, depende del hecho de que la glicerina puede expandirse debido a la alta temperatura ambiente (más de 50 – 60 °C) o puede aumentar de volumen si absorbe humedad del ambiente externo, porque la glicerina es una sustancia higroscópica, es decir, absorbe humedad que luego se vuelve líquida. Cuando se expande, comprime tanto el aire del interior de la caja como el tubo de Bourdon.
      En este caso es necesario ventilar el manómetro eliminando el exceso de aire.

  6. MARTIN CARNERO

    PARA PRESION DE NUEMATICOS ( 0-300 PSI) Y PRESION DE OXIGENO Y NITROGENO ( 0-4000 PSI), SERIA FACTIBLE UTILIZAR LOS MANOMETROS CON GLICERINA.GRACIAS

  7. Jose

    Necesito rellenar un manómetro, aqui se hace referencia a Glicerina 99.7%.
    Mi pregunta es si se refieren a este tipo de glicerina (( Glicerina Vegetal Líquida USP (glicerol).Grado farmacéutico 99,5% / 99,9%)).
    Es la que se ofrece a la venta mayoritariamente.
    Gracias

  8. nelson

    Hay alguna forma de cambiar el tono de la glicerina? Colocarla de color?

    • Serena Doria

      Hola, el líquido de relleno debe ser transparente, ya que debe garantizar una perfecta visibilidad de la esfera y, por tanto, de la aguja del instrumento.
      Por lo tanto, el color de la glicerina no debe cambiar.

  9. Michael

    Para medir Gas Natural y Oxigeno, que manometro me recomiendas?, pueden llevar Glicerina?

    • Serena Doria

      Hola, para el gas natural y el oxígeno, se pueden utilizar manómetros con partes húmedas de latón o AISI 316. Para el gas natural, se pueden utilizar manómetros rellenos de glicerina. No se puede utilizar glicerina para el oxígeno: el oxígeno se inflama/explosiona en contacto con sustancias aceitosas. Deben utilizarse líquidos fluorados inertes (Halocarbono).

  10. jorge

    que tipo de liquido amortiguador se debe usar en los manometros wika de acero inox 316 232.50 para trabajar a una temperatura de 150°c

    • Serena Doria

      Buenos días,
      los instrumentos rellenos de aceite de silicona o de glicerina pueden utilizarse para procesos de hasta un máximo de 100°C; de lo contrario, debe proporcionar un sifón o un elemento de refrigeración para reducir la temperatura del proceso a un máximo de 100°C en el manómetro.

  11. Migue

    hola. los puedo utilizar para nitrogeno? o se debe extraer la glicerina?

  12. Itzel

    Buena tarde, una pregunta, entonces para los manómetros en los autoclaves se emplea como liquido el aceite de silicona?

    Por un descuido mediante su uso en laboratorio, se inclino de más el autoclave para drenar el agua y al parecer se derramo este líquido. Nose si saben, si es posible rellenarlo fácilmente y si es así, también seria en un 80-90 % como con la glicerina?

  13. Rmrt

    ¿Para un compresor de aire comprimido podria sustituir los manometros baratos por unos rellenos de glicerina?

    • Serena Doria

      Buenos días,
      Lo importante es comprobar la compatibilidad de los materiales en contacto con el proceso y excluir la influencia de los pulsos de presión, por ejemplo utilizando el amortiguador de pulsos, mientras que la caja rellena sirve para reducir los efectos de las vibraciones.

  14. Yuliana Gonzalez

    Buenas tardes necesito una recomendación un manómetro que se adapte a mis necesidades ,lo que busco que un manómetro que pueda leer presiones de aire en tanques, el problema es que he utilizado de tipo común y de glicerina y se han averiado y no detectan la presión de aire ,por naturaleza del proceso hay a veces fuertes vibraciones ,pero aun asi las lecturas no me estan respondiendo aunque el tanque lo este llenando a tope

    • Serena Doria

      Buenos días,
      Si se trata de una medición de presión relacionada con el medio ambiente, se pueden utilizar manómetros de muelle bourdon, por ejemplo el modelo 233.50.100, la escala debe adaptarse a la presión máxima del depósito. Se recomienda una caja con líquido de relleno en caso de vibraciones. Se recomienda también un amortiguador en caso de cambios rápidos de presión tanto hacia arriba como hacia abajo y también en caso de presiones pulsantes, por ejemplo, cerca de bombas o compresores.

  15. miguel moya

    Disculpen que vuelva a preguntar es que escribe mal mi email,se puede usar manómetro con glicerina para medir presión de aceite de un motor …?

  16. Francisco Torres

    El acido sulfúrico concentrado es un fuerte oxidante, ¿puede poner un manómetro con glicerina en un carro tanque de acido sulfúrico al 98 %, sin riesgo?

    • Serena Doria

      Hola,
      En el caso de fluidos de proceso corrosivos/peligrosos, donde los materiales estándar como el acero inoxidable 316 no son adecuados, se debe utilizar la solución de un separador de proceso con partes húmedas hechas de un material especial compatible con el fluido de proceso.
      Para más información, consulte la página dedicada «Separadores de membrana«

  17. JP Momtoya

    Que diferencia hay entre el lleno de glicerina y el que usa aceite mineral 100% ?.

    • Serena Doria

      Buenos días,
      Básicamente, el líquido de llenado se utiliza en función de las temperaturas ambientales: con aceite de silicona hasta -40°C (en el caso del manómetro PG23LT hasta -70°C).
      Si el manómetro tiene partes eléctricas en este caso aceite de silicona obligatorio.

  18. LEO ESCOBEDO

    ALGUN MODELO DE MANOMETRO QUE ME RECOMIENDE PARA APLICACION DENTRO DE CAMARAS DE TEMPERATURA A 120 C°

  19. Valentin

    Hola,deseo un manometro para mi tanque de buceo ,aire aire o aire enriquecido con oxigeno,cual me recomienda de los que hay en el mercado ,los tanques no deben cargar mas de 200 bares,los ultimos 50 bares deben ser de reserva,para volver a superficie,muchas gracias desde Mar del Plata.-

  20. Omar Flores

    Buenos dias ,
    Para una presión de 6 a 10k de gas natural que viscosidad debe ser la glicerina para una correcta lectura

    • Sandra Balado

      Buenos días Omar,
      Gracias por comentar en el blog, la persona especialista en Presión se ha revisado la pregunta y nos ha comentado esto:

      Debería rellenarse con Glicerina standard, solo para rangos de menores o iguales a 2.5 bar se rellena la caja del manómetro con una mezcla de glicerina y agua.
      Puedes revisar más datos técnicos en este enlace.

  21. Francisco Alvarez

    Estoy buscando un Manometro de 4″ caratula, Rango de 10 000 psi, Div Min de 100 psi y entrada inferior de 1/4″.- Habra en la marca Wika y donde lo üedo conseguir aqui en México? Muchas Gracias

  22. Francisco Alvarez

    Estoy buscando un Manometro de 4″ caratula, Rango de 10 000 psi, Div Min de 100 psi y entrada inferior de 1/4″.- Habra en la marca Wika y donde lo puedo conseguir aqui en México? Muchas Gracias


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.