El manómetro desempeña un papel importante en la producción, almacenamiento, transporte y uso del hidrógeno. En casi todas las aplicaciones, controla la presión en lugares de medición que requieren indicaciones in situ que no necesitan energía externa, o sirve de reserva para sistemas electrónicos. Como fuente de energía alternativa en la lucha contra el cambio climático, el H2 tiene un potencial prometedor para el futuro, pero plantea algunos retos para la tecnología de medición. ¿Qué significa esto para el uso de manómetros?
El hidrógeno es la molécula más pequeña. Por lo tanto, penetra rápidamente en muchos materiales (permeación) o provoca su fragilización. Por este motivo, los manómetros de acero inoxidable con piezas húmedas de 316L son particularmente adecuados para aplicaciones de hidrógeno, especialmente en el rango de alta presión, como por ejemplo los modelos WIKA 23x.30 y 23x.50. Esto se debe a que los aceros austeníticos seleccionados, como el 316L, son resistentes a la fragilización por H2.
En el manómetro, la permeación por hidrógeno desempeña un papel menor
La permeación desempeña un papel secundario en los manómetros, a diferencia de los instrumentos electrónicos para la medición de presión o los separadores membrana, en los que el hidrógeno que penetra puede falsear el resultado de la medición.
El principio de medición de los manómetros permite descartar estos efectos. Sin embargo, en caso de permeación durante un largo período de tiempo, el hidrógeno puede escapar a través del elemento de medición a la caja del manómetro. Debido al diseño de la caja (componentes de plástico, entre otras cosas), se produce entonces una igualación de la concentración durante el funcionamiento normal. Por ello, se recomienda utilizar siempre el manómetro en un entorno ventilado.
En la mayoría de las aplicaciones, el H2 se presenta en forma gaseosa y suele estar expuesto a presiones de entre 60 bar (embotellado inicial) y 1.000 bar (estaciones de llenado). La norma de usuario EN 837-2 para la selección e instalación de manómetros recomienda manómetros en versión de seguridad, al menos de nivel S2, para gases y presiones > 25 bar. Sin embargo, en caso de manómetros de acero inoxidable, las versiones de seguridad S1 (por ejemplo, el modelo WIKA 23x.50) y S3 (por ejemplo, el modelo WIKA 23x.30) son el estándar del mercado.
Cuadro general de los criterios de selección y aspectos de seguridad de los manómetros según la norma
EN 837-2
| Fluido de medición | Relleno de la caja | Diámetro nominal | Campo de visualización | Recomendación mínima para la ejecución de la caja según la norma | Manómetro WIKA recomendado | |
| Gas | Sin | < 100 mm | ≤ 25 bar | 0 | 23x.50, 23x.30 | |
| > 25 bar | S2 | 23x.30 | ||||
| ≥ 100 mm | ≤ 25 bar | S1 | 23x.50, 23x.30 | |||
| > 25 bar | S3 | 23x.30 | ||||
| Con | < 100 mm | ≤ 25 bar | S1 | 23x.50, 23x.30 | ||
| > 25 bar | S2 | 23x.30 | ||||
| ≥ 100 mm | ≤ 25 bar | S1 | 23x.50, 23x.30 | |||
| > 25 bar | S3 | 23x.30 |
Versiones del dispositivo:
0 = Manómetro sin dispositivo de expulsión
S1 = Manómetro con dispositivo de expulsión
S2 = Manómetro sin pared antichoque
S3 = Manómetro con pared antichoque
Instrumentos con los más altos niveles de seguridad
Por ello, WIKA recomienda el modelo 23x.30 (232.30 ó 233.30) con el nivel de seguridad más alto, S3, como primera elección para aplicaciones de hidrógeno. El instrumento consta de un display a prueba de roturas, una sólida pared deflectora entre el sistema de medición y el display y una cubierta antiexplosión en la parte posterior. Por tanto, en caso de avería, los componentes o el medio sólo salen por la parte trasera de la caja. De este modo, el personal de servicio de la parte delantera está protegido.
También en versión libre de aceites y grasas y en versión ATEX
Además de la versión libre de aceites y grasas, WIKA también suministra el manómetro en versión ATEX opcional. Por lo tanto, también son adecuados para aquellos lugares de medición en los que existe riesgo de explosión debido a la alta inflamabilidad de algunas mezclas de hidrógeno.
En la página web de WIKA podrá descubrir todos los detalles técnicos sobre los modelos de manómetros 232.30, 233.30 y 232.50, 233.50, y descargar la declaración del fabricante sobre la idoneidad para el hidrógeno. También presentamos otras soluciones de medición de H2 en el sitio web. ¿Desea comprar el manómetro modelo 23x.30 o el modelo 23x.50? En nuestra tienda online WIKA encontrará algunas de nuestras versiones estándar. Si tiene alguna pregunta, su persona de contacto estará encantada de ayudarle.
Lea también los siguientes artículos de nuestro Blog:
“Derogación del reglamento (CE) N° 79/2009 para los vehículos impulsados por hidrógeno: impacto en el sensor de presión”
“Sensor de presión WIKA para vehículos de hidrógeno”