Los manómetros DirectDrive se diferencian de los manómetros estándar en su diseño y funcionalidad. Por lo tanto, poseen propiedades especiales que las califican para aplicaciones especiales.
Características especiales de los manómetros Direct Drive
Los manómetros DirectDrive están equipados con elementos de medición especiales que disponen de un muelle espiral (por ejemplo, tipo 116.15) o de un muelle espiral (por ejemplo, tipo 116.18.023,116.18.036,116.18.041).
La principal diferencia en términos de construcción es que los manómetros DirectDrive no requieren un mecanismo de aguja para transmitir el recorrido del resorte. En un manómetro estándar, un movimiento del elemento de medición se traduce en un movimiento del mismo. El indicador se puede ajustar ajustando el indicador al ángulo de visualización en la esfera (ángulo estándar según EN837-1:270°). Los manómetros DirectDrive no tienen este movimiento y el extremo del elemento sensible de medición representa la aguja. Por lo tanto, los dispositivos DirectDrive no pueden ajustarse. El ángulo de visualización se ajusta siempre 1:1 por el trayecto del extremo de medición.
Sin embargo, para conseguir la exactitud de indicación deseada (estándar es la clase 4.0), para cada elemento de presión – dependiendo de la desviación del indicador – se selecciona la esfera en función del ángulo de indicación apropiado. Incluso las tolerancias de fabricación más pequeñas en tubos del mismo rango de presión pueden hacer que el ángulo varíe para dos versiones idénticas de manómetros. La tolerancia dentro de la cual se mueve el ángulo de indicación para una versión de un solo instrumento se define por lo tanto con ± 15°. Por defecto, el ángulo de indicación es de 120° ± 15°.
La principal ventaja de una transmisión directa mediante el recorrido del muelle radica en la mayor resistencia al choque y a la vibración del instrumento. En primer lugar, no hay movimiento, compuesto por múltiples y delicados componentes individuales, y en segundo lugar, sólo hay un punto de conexión único entre el elemento de presión DirectDrive y la conexión de proceso. Además, la forma específica del elemento de presión también contribuye a estas propiedades.
Áreas de aplicación
Debido a las propiedades establecidas, los manómetros DirectDrive son especialmente adecuados para aplicaciones en las que la resistencia a golpes y vibraciones es más importante que una elevada exactitud de indicación. Por lo tanto, son excelentes para aplicaciones en las que se producen frecuentes golpes y vibraciones. Además, debido a su diseño plano, son ideales para entornos de operación con espacio crítico. Un campo de aplicación importante son, por lo tanto, las válvulas y los reguladores en los cilindros móviles de gas. En este caso, a menudo basta con tener un indicador de presión que muestre que la presión está por debajo de una presión de llenado determinada. Esto se indica generalmente por un área roja en el dial del manómetro.
Los manómetros de presión DirectDrive son muy adecuados para la integración en los dispositivos del cliente. La combinación de adaptador y elemento de presión se puede insertar directamente en la geometría de la válvula, de forma que no se requiere un manómetro. La ventana, en estos casos, se entrega normalmente por separado y es montada por el fabricante de la válvula. Esto proporciona al cliente un valor añadido particular en términos de diseño.
Autor: Chassan Jalloul, Marketing Manager Instrumentos WIKA
Artículos sobre manómetros: Utilización y ventajas de manómetros de membrana, Manómetros y transmisores de presión con sistemas de doble seguridad, Aplicaciones con manómetros diferenciales.